This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS110处理器仍处于重置状态

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072827/tm4c1294ncpdt-xds110-processor-remains-in-the-reset-state

部件号:TM4C1294NCPDT
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

请检查以下请求并提供建议吗?

"

为了能够对部件号为 TM4C1294NCPDT 的处理器进行编程和调试,我们购买了2个编号为 XDS110的调试器。 我们正在使用其中一个调试器,没有遇到任何问题,但使用另一个调试器,我们可以安装软件和调试,当该调试器连接到系统时,处理器将保持重置状态。 当我们删除它时,它将继续正常工作。 我们在各种论坛上都在寻找这一问题,但却找不到解决办法。 是否有人可以帮助解决此问题? 谢谢你。

"

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福坎

    [引用 userid="421155" url="~ë/support/icles/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微处理器/f/arm-based 微处理器- forum/1072827/tm4c1294ncpdt-xds110-processor-sthere-On-The-reset-state’]我们购买了2个编号为 XDS110的调试器。 我们正在使用其中一个调试器,没有遇到任何问题,但使用另一个调试器,我们可以安装软件和调试,当该调试器连接到系统时,处理器将保持重置状态。 [/引用]

    您所说的是,您有两个调试程序和一个主板。 一个 XDS110调试探测器正在工作,而另一个 XDS110调试器在连接到目标板时不工作。 这是正确的理解吗?

    您如何知道处理器处于重置状态或刚刚处于重置状态?

    您能检查一下几件事吗?

     -  在 JTAG 连接器的 nReset 引脚上,您是否有上拉电阻器? 参见下文。  

     -单击目标配置文件并执行 JTAG 扫描测试。 请参见下面的示例。 测试结果如何?

     ———你有另一个主板吗? 如果您有一块电路板,您可以使用不工作的 XDS110连接和调试另一块电路板吗?

     -  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,福坎

     我将结束这条线程。 如果您仍有问题,请更新此帖子,该帖子将自动重新打开。