This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:Code Composer Studio 的问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071969/tm4c129xnczad-issues-with-code-composer-studio

部件号:TM4C129XNCZAD

代码编辑器工作室存在处理器不稳定的问题。 我可以向客户推荐任何勘误表或错误修复/更新吗? 如果您有任何后续问题,或者您想在会议上进一步讨论,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="511363" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1071969/tm4c129xnczad-issues-with -code-composer-studio "]代码作曲家工作室存在处理器不稳定的问题[引用/引述]。

     请详细说明问题并具体描述。 问题与 CCS 有关,还是与 MCU 有关? 我无法从你的描述中看出。 如果问题是 CCS,请指定您使用的版本,我会将您的问题转发给 CCS 团队以获得支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾哈迈德

     我将结束这条线程。 如果您仍有问题,请更新此帖子,该帖子将自动重新打开。