This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:EPWM4A 和 EPWM4B 具有两种不同的输出电平

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072888/tms570ls1114-epwm4a-and-epwm4b-has-two-different-output-level

部件号:TMS570LS1114
“线程”中讨论的其它部件:UCC27517A-Q1, 测试

大家好,团队

我们的客户有以下问题:

“我们使用的是 Epwm4A 和 Epwm4B。 两个引脚具有相同的用途,因此与引脚的连接是相同的。 我们没有发现任何硬件设计差异。

但是,我们现在面临的挑战是,一个 PWM 的输出级别较低。

请参见下图。 黄色为 EPWM4B,蓝色为 EPWM4A。

您是否知道我们应该检查哪一个注册以解决此问题?”

客户附此图以供参考:

希望您能提供帮助。

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马 文,

    PWM4A 和 PWM4B 的输出电平应该相同(3.3V)。 ePWM4A 或 ePWM4B 信号上是否有外部下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    感谢您的回复。 我会就此向客户询问并告知您。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    客户已包括 EPWM4A,EPWM4B 和 EPWM7A 电路的屏幕截图。 在1kOhm 电阻器后面连接了一个放大器(UCC27517A-Q1)。 IN+应该具有下拉电阻。

    这并不能解释 EPWM4A 的工作原理。

    此外,他们 删除了 R2100,但信号没有变化。它仍然只有 EPWM4A 信号的一半。

    下面是屏幕截图;

    我希望这能有所帮助。

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    使用的是 LS1114的哪个封装(ZWT 或 PGE)? 我想检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Qj,

    客户正在使用  TMS5701114ZWTQQ1。  

      是否需要客户提供其他信息? 请告诉我。

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我没有 TMS570LS1114ZWT 芯片可供测试。 我刚刚在 TMS570LC43x LP 上测量了 ePWM4A 和 ePWM4B,两者都正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS1114ZWT 和 LC43x ZWT 兼容引脚2引脚,它们使用相同的 ePWM IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    谢谢你。 您认为导致此问题的原因是什么?

    客户告知我 ,ePWM_4B 的线路也连接到 A12(ECLK),后者内部有一个下拉菜单。 他们是否应该 通过软件将其设置为高阻抗?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马 文,

    感谢您提供更多信息。 请将 ECLK 配置为无拉输入的 GIO,然后重试。