This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM2732的 CSI-2接口是否支持摄像机的 MIPI-CSI 输入?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072853/am2732-can-the-csi-2-interface-of-the-am2732-support-the-mipi-csi-input-of-the-camera

部件号:AM2732

您好,

am2732可以连接到 MIPI CSI 摄像头吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    CSI-2接口可以连接到兼容的 CSI-2摄像机数据输出。 有关外设使用的详细信息,请参阅 AM273x TRM。  

    谢谢你,

    兰迪