This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XKCZAD:简单 FFT 算法样本

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072876/tm4c129xkczad-simple-fft-algorithm-sample

部件号:TM4C129XKCZAD
“线程”中讨论的其它部件:DK-TM4C129X

各位专家:

我们的客户是新编程的用户 ,希望 在使用开发套件 DK-TM4C129XNCZAD 创建一个最大频率为100 kHz 的简单 FFT 频谱分析仪方面获得一些建议。

也许一个简单的例子会帮助客户。

此外,他还在为 DK-TM4C129XNCZAD 寻找一个简单的 FFT 库。  我在论坛上搜索了有关此问题的信息,我发现 这条线索 指向了 该应用说明。这是否有帮助?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

     是的,客户可以参考许多示例。 请先让客户从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 TivaWare SDK。 下载完成后,转到 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x,在这里您可以找到 DK-TM4C129X 主板的许多示例。  我建议从“盲板”或“你好”示例开始。  

     蒂瓦尔没有 FFT 示例。 但是,您所引用的线程和应用程序便笺是一个好的起点,尽管它可能有点过时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    这当然有帮助。 但是,我们是否有一个更新的应用说明,描述了使用最新的 Code Composer Studio 的过程?

    谢谢你。

    此致,
    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

     抱歉,我们没有更新的应用说明。