This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:具有互补对和失效时间的 N2HET PWM 示例?

Guru**** 2938600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072260/tms570ls1224-n2het-pwm-example-with-complementary-pair-and-dead-time

部件号:TMS570LS1224
“线程”中讨论的其它部件:LMG5200,, TESTHALCOGEN

您好,

我正在尝试寻找如何使用 N2HET 和 Hut 实现 LMG5200半桥控制的指针,该桥具有高侧+低侧信号。
与 HET 示例的大多数关联似乎都已失效。

是否有可用的示例?

谢谢,

盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geert,

    您可以使用 ECMP 和 MOV64生成2个 PWM 信号。 这很简单。 您的具体问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个示例,其中包括2个对称 HI/LO PWM 信号和死机时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geert,

    TMS570LS1224具有 ePWM 模块。 您可以通过 ePWM 生成 PWM 信号吗?

    所附示例为带死区的3通道 PWM。 您可以将其用作参考:

    e2e.ti.com/.../pwm3ph.het

    您可以使用 HED IDE 测试代码,并修改用例的模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在使用 HET 和 HTU 在一个 HET 引脚上生成一个正弦波,频率可变约为20kHz。 现在我们想让它成一对对称的。

    ETPWM 似乎非常适合从壁龛生成一对对称对,且死时间较短,但不幸的是,波形的速度似乎较慢。

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ePWM 模块使用 VCLK4,生成的 PWM 频率可以>MHz。

    您可以使用我昨天发布的示例。