Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN
“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件
您好,
我正在将 TMS570LS1224与 TMS570x Launchpad 配合使用,n ü µC 的 LIN Rx 引脚存在一些问题。
如果我们将 LIN Tx 和 Rx 连接到 LIN 收发器,并且12伏总线上有低信号,则 Rx 引脚上的低信号为2.0V。 3.3V 上的高信号正常。
我怀疑 LIN 块配置错误。
我用 halcogen 函数"linGetConfigValue(®,CurrentValue)"读取了 LIN 配置,请参阅以下 LIN 配置寄存器的屏幕截图。

寄存器 GCR1显示:局域互联网络(LIN)模式已启用(第6位)和局域互联网络(LIN)从属模式(第5位)
寄存器趣味/PIO0表示:LINRX 是接收引脚(位1),LINTX 是传输引脚(位2)
我的注册似乎配置正确。
之后,我分析了独立评估板上的 LIN RX 端口。 没有其他配置(向上拉,向下拉,打开,输入,输出, Gio,LIN)似乎 RX 输入被拉高,相当于80R。 我使用以下测试程序验证了这一点。 如您所见,计算出的电流非常高,而数据表仅提及20µA (数据表 TMS570LS1224第4.3.1.8章 LIN)

到目前为止,我在 三个评估板上发现了上述 LIN 输入行为的调查结果。
请为我提供一些帮助以解决此问题。
谢谢
丹尼尔