This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:GPIO:无故障?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072972/tms570lc4357-gpio-no-glitch

部件号:TMS570LC4357

您好,

我 的设计至少在引脚 A11上具有以下特点:电压上升时 GPIO 状态和复位释放至关重要

这个针脚在启动时有一个下拉菜单,我的第一次尝试显示,在适宜的温度下启动是好的,没有故障。

 您能否确认,即使在两个极端温度下,此报告也可能具有可重现性

此致

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纪尧姆,您好!

    当 nPORRST 低电平且 在 nPORRST 释放后立即将 I/O 引脚配置为输入。 N2HET 和 GIO 引脚上没有内部波形滤波器。  当 nPORRST 较低时,输入缓冲区和输出缓冲区均被禁用。  

    [引用 userid="511332" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1072972/tmsambi 570lc4357-GPIO -无故障"]此引脚在启动时出现下拉列表[,我的第一次尝试表明启动温度良好/无故障]。

    当断言 nPORRST 时,还是在释放 nPORRST 时,是否会出现故障? 在确定 nPORRST 之前,此信号是输入还是输出? A11引脚上是否有外部上拉或下拉?  

    如果负载轻,IO 很可能会将针脚切换为<1ns,因此短时间可能会导致此类故障。