This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从 ADC 模块采样时的压降

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072786/msp432e401y-voltage-drop-when-sampling-from-adc-module

部件号:MSP432E401Y

您好,

我们尝试在模拟输入引脚 PE2引脚上采样,似乎在采样时压降完全高于数据表中的压降。 后者表示 ADC 输入泄漏电流为2.0 uA。  

我们可以用示波器测量从1.38V 到0.988V 的功率下降。这是相当多的。 这尤其适用于针脚 PE2。 PE1或 PE0不会发生这种情况。  如果有人会建议我们如何进一步检查,我们将不胜感激。

此致,

格尔加纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格尔加纳,

    您可以尝试检查您的硬件,这种下降是异常的。

    您是否尝试过其他 ADC 信道? 这些问题是否仍然存在 ?

    谢谢!

    此致

    约翰逊