This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 启动时间

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072418/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-startup-time

部件号:TM4C1294NCPDT

您好,

下图是我测量的“TM4C1294NCPDT 在0x0程序中执行主电源”的时间
其中,黄色是电源,蓝色的 low->Hing 是在0x0主界面开始时被拉高的 GPIO pk7。

以下是 GPIO pk7被拉高的位置。

那么我的问题是,是否有办法缩短这段时间:“TM4C1294NCPDT 的电源执行0x0程序主”?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,秦

     读取代码时,我认为您已经在使用默认的 PIOSC (内部16MHz)作为时钟源,其启动时间比外部晶体快得多。 这意味着你所看到的东西在我看来是最快的。  

     我建议您进行另一项实验,将 PLL 配置 为时钟源以进行比较,尽管我认为从开机到 PK7断言的时间会更慢。  

    ui32SysClock = SysClockFreqSet((sysctl_XT_25MHz)|
    sysctl_OSC 主|
    sysctl_use_PLL |
    sysctl_CFG_VCO_240),120000000);