This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129 EXL:EK-TM4C129 EX

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071645/ek-tm4c129exl-ek-tm4c129ex

部件号:EK-TM4C129EXL
“线程”中讨论的其它部件: EK-TM4C1294XL

您好,Team,

我将在 EK-TM4C129EXL 上设计 EtherCAT Master 应用程序。

我是 TI 开发环境的新客户。

我当时在参考“TM4C129x 以太网应用程序(用于基于插座的 TIRTOS NDK)”文档和 spma080来 了解如何编写基于以太网的应用程序。

但使用 CCS 无法成功构建示例应用程序。 此外,我对这款 NDK,TI-RTOS 等感到困惑


我需要快速支持来设置 EK-TM4C129EXL 上 EtherCAT 主应用程序的开发环境。

谢谢。

此致,

斯内哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="511272" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微处理器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1071645/EK - tm4c129exl-EK-tm4c129ex"]

    但使用 CCS 无法成功构建示例应用程序。 此外,我对这款 NDK,TI-RTOS 等感到困惑

    [/引用]

    如果尚未安装正确的 TI-RTOS 和 XDCtools 版本,请确保已安装正确的 TI-RTOS 和 XDCtools 版本。 TI-RTOS 是 TI 开发的嵌入式系统的实时操作系统。 NDK 是 TI 开发的 TCP/IP 堆栈。  您提到的应用示例是使用 TI-RTOS 和 NDK 构建的,用于以太网应用。 如果选择此选项,则整个应用程序将基于 TI-RTOS。  还有另一个以太网应用程序注释,其中包括以 LwIP 作为基础 TCP/IP 堆栈的构建示例。 这些示例使用 LwIP 的原始 API 而不使用 RTOS。 您可以在 https://www.ti.com/lit/an/spna248/spna248.pdf 中找到应用说明

    还提供了几个以太网示例,这些示例与 TivaWare 库一起提供。 这些示例也是使用 LwIP 作为 TCP/IP 堆栈构建的。 这些以太网示例可在 C:\ti\TiaWare_C_Series-2.2.0.295\Examples\boards\EK-tm4c1294xl 中找到。 参见下文。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    感谢您的参与。https://www.ti.com/lit/an/spna248/spna248.pdf 作品。 我想尝试使用基于 TI-TOS 的应用程序。  

    下面是 TI 工具的安装目录。

    请向我提供适当 的 TI-RTOS 和 XDCTools 的下载链接 ,如果需要执行任何必要的步骤来完成构建?

    谢谢。

    此致,

    斯内哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯内哈希,

     请仅下载我在前面的答复中提到的版本(TI-RTOS 2.16.0.08和 XDCtools 3.32.0.06)。 不要下载任何较新的版本,因为它们可能无法同时工作。  

    http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

    http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好查尔斯,

    感谢您的链接。

    我安装了正确的 RTOS。

    但也有同样的问题。

    我认为我错过了一些东西。

    如果 我需要遵循任何特定程序,请告诉我吗?

    谢谢。

    此致,

    斯内哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯内哈希,

     在 CCS 中,转到下面的页面并显示您拥有的内容。 您需要 更改为正确版本的 XDCtools 和 TI-RTOS for TiaC。 在下面的屏幕截图中,我已显示了 XDCtools 的步骤。 编辑 TI-RTOS 版本的步骤相同。  

     在 CCS 中,右键单击 CCS 项目并选择“属性”,您将看到以下页面。  

     1.转至常规

     2.选择产品

     3.选择 XDCtools (使用 XDCtools 完成后,您将为 TIVA 选择 TI-RTOS 并再次执行这些步骤以编辑正确的版本)。

     4.选择编辑

     5.如果安装了所需的版本,则可以通过菜单选择所需的版本。  如果您所需的版本未显示,您可以在 CCS 中进入文件并选择“刷新”。 或者尝试先退出 CCS,然后再次启动 CCS。