This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FreeRTOS 问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071874/tms570ls3137-freertos-question

部件号:TMS570LS3137
“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件

您好,

我想使用 TMS570LS3137PGE 实施操作系统。 但是,HalCoGen 仅允许我将 FreeRTOS 与 TMS570LS3137ZWT 一起使用。 如何使用包含 FreeRTOS 库的 TMS570LS3137PGE 创建项目? 随函附上问题的捕获。

谢谢,此致,

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 莱安德罗,

    您可以手动将 ZWT 代码移植到 PGE 平台。  

    两个软件包的 OS_*.c 和 OS_*.h 相同。 FreeRTOS 配置的唯一区别是 FreeRTOSConfig.h:

    #define configCPU_clock_Hz ( unsigned portLONG ) 90000000 /*计时器时钟。 */   ->用于 ZWT 封装

    #define configCPU_clock_Hz ( unsigned portLONG ) 8000000 /*计时器时钟。 */   ->用于 PGE 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    感谢你的回复。 然后我会尝试使用该配置。

    我还有另一个问题:如果我使用的是操作系统,我可以使用 RTI 模块吗? 这是因为 HalCoGen 不允许我启用 RTI 驱动程序。

    此致,

    莱安德罗