This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:具有多个端点的 PCIe 评估

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071810/am2431-pcie-evaluation-with-multiple-end-points

部件号:AM2431

您好,

我的客户对具有高速接口 PCIe 的 AM243x MCU 感兴趣,并希望评估 PCIe 性能。

他们能否使用两块 AM243x GP EVM 板评估如下 PCIe 通信?

      根复合(AM243x GP EVM)<--- >端点(AM243x GP EVM)

此外,他们正在考虑如下所示的多 EP 连接。 AM243x 可以这样做吗?  使用多个 GP EVM 是否可以建立此连接?  PCIe 交换机或需要什么?

       RC------------- EP0

           ----- EP1

           ----- EP2

 

在当前版本的 MCU+ SDK 中找不到 PCIe 驱动程序。 PCIe 驱动程序何时可用?

此致,

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    MCU+ SDK 的 PCIe 驱动程序正在开发中。 当前计划是08.02.00版,应于2022年2月底发布。

    此致,