This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:如何使用 ADC 测量 SNR

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071533/tm4c123ge6pm-how-to-measure-snr-with-adc

部件号:TM4C123GE6PM

您好,

我有一个输入滤波器连接到此处提到的 MCU 中的 ADC。  我想描述我的系统的整体噪音或 SNR。  我想知道我的方法是否正确。

要测量系统上的 SNR 以表征整个系统的特性,请在最大动态范围(我的范围为0-3.3V)的电路中输入正弦波并采样数据。  数据通过 FFT 运行后?  我基本上是在想对整个电路进行表征,而不是仅仅对输入电流或仅对 ADC 进行单独描述。   

通过这种方法,我的信号链如下所示:

(信号发生器)->(输入滤波器)->(ADC)= FFT 的数字数据

有人能不能对我的方法和我可能错过的内容有所了解?