This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:将 XDS110与 LMFLASH 一起使用,将箱码刷新到 TM4C

Guru**** 2929090 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6PZ, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071234/tm4c123bh6pz-use-xds110-with-lmflash-to-flash-the-bin-code-to-tm4c

部件号:TM4C123BH6PZ
“线程”中讨论的其他部件: XDS100UNIFLASH

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户希望将 LMflash 软件与 XDS110配置配合使用,以将十六进制代码闪存到其硬件上,并使用 TM4C123BH6PZ,

如何配置用于 XDS110的 LMflash 以执行闪存。

应选择什么接口以及应选择何种类型。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

     LM 闪存编程器只能支持 ICDI。 它不支持任何其他调试探测器,如 XDS110,XDS200或 XDS100。 如果使用不同的调试探测器,请使用 Uniflash