This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:无法使 LP-AM243启动板工作,LD9始终亮起

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073608/lp-am243-unable-to-get-the-lp-am243-launchpad-to-work-always-ld9-is-lit

部件号:LP-AM243
“线程”中讨论的其它部件: TUSB320测试TMDS243GPEVM

我无法让 LP-AM243 Launchpad 执行任何操作。 当我连接笔记本电脑或5V 3Amp 电源(与 Raspberry PI 配合使用)的电源时,红色 LED 9亮起并保持亮起。

我已经尝试了所有推荐的启动模式选择设置,但不管我做什么,红色 LED 9仍然亮起。

UART 未发出任何信息,如果我尝试从 Code Composer Studio 11.0连接到主板,则会出现以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。
(仿真包9.6.0.00172)

我有许多 TI 评估板,但这是我第一次感到“开箱即用”体验令人失望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    首先,您需要从 MCU-plus-SDK-AM243X_08.01.00.36 | TI.com 下载并安装 MCU+ SDK 8.1.0.36

    然后按照  AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)中的说明进行操作

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经这样做了,但正如我所提到的,不管我做什么,LED 9仍然亮起,表示电源有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我使用的是 Raspberry Pi 交流适配器5.1V 3A (USB C 型)。 如果您使用的是正确的交流适配器,则它必须是有缺陷的主板。 您可能需要更换它。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您可以从 TI.com 安排更换事宜吗? 或者您需要我的帮助进行交流吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何安排交流,你能告诉我我需要做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我会将您的线索转发给我们的硬件团队,以获得进一步的帮助。 他们很快就会回来。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    在尝试发起退货之前,我们应该先检查一些其他事项。  让我们从以下内容开始:

    1. 测量 BoosterPack 接头 J1上的3.3V 和5V 导轨
    2. R96处的0.85V 导轨(分流电阻器的任一侧正常)- R96位于顶部,位于 BoosterPack 管座上部的中间,就在丝绸上方,上面显示 VDD_core_0V85
    3. 确保在顺序上遵循正确的电源操作,首先从拔下的板开始,将 USB C 型5V,3A 电源连接到 J10板,再接通电源,然后将 XDS110 USB 连接到 J20。

    让我知道测量到的电压是多少,并确认您正在按照顺序进行操作(如果没有,请尝试一下,看看这是否有帮助)。  根据您所看到的情况,我可能会要求再做几项检查。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法使用万用表来测量电压,但将在星期五使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设法找到万用表,但无法测量板上任何位置的电压。 已检查万用表是否工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您检查上述电压, 如果可能,我还想让您检查一下:

    • R104 (任一侧)
    • R107 (任一侧)
    • R113 (任一侧)
    • TP53.
    • TP39.

    所有这些设备都位于顶层,离 USB 连接器非常近。  对于接地参考,您可以使用 BoosterPack 接头上的接地引脚或 TP36 (也靠近 USB 连接器)。

    您是否有另一台已知正常工作的 LP-AM243?  如果是,您可以在已知良好的主板上进行相同的测量以进行比较吗?

    感谢您帮助我们准确跟踪 LP 的哪个部分运行不正常,因此,如果我们必须建立交换,我们可以提供关于主板问题的证据。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地测量了 TP39 0v 和 TP53 5.05v 的电压,但我的眼睛不够好,无法找到并测量电阻器上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    基于您所看到的电压(或其不足),启动板上的 TUSB320似乎未能成功协商 LP-AM243所需的更高功率(5V 3A),这将解释为什么 VUSB_5V0测量为5V, 但所有其他电压轨的电压均为0V。  我在上一条消息中列出的 R104和 R107 连接到 TUSB320的输出信号,知道这些针脚上的电压将有助于我们确认这是否是问题。

    此图显示了两个电阻器在板上的位置(以蓝色圆圈显示):

    过去,我们注意到使用不支持5V 3A 的电源(或 USB 主机)或 USB C 型电缆时出现类似问题。  您能否提供与您所使用的确切电源的链接,我们可以帮助确认该电源的额定电压是否符合 LaunchPad 所需的设置。  对于 PC 连接,请确认 PC 上的端口在 USB C 上的额定供电电压为5V 3A,并且您使用的 USB C 电缆的额定供电电压为5V 3A。  请注意,LP 的电源要求大大高于 TI 之前发布的大多数启动板。

    我们可以尝试更换您的 LaunchPad,但如果问题与向 LP 供电有关,则新 LP 会有相同的问题,因此我们应该先排除这一问题。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源适配器是 BS-24W0503000DUI 型,它表示输出为5V 3000mA。 USB c 电缆是电源适配器的组成部分,因此我假设它的额定电压必须为相同的5V 3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我看到的您列出的电源适配器图像显示了一个桶式插孔插头,而不是 USB C。 如果您的设备内置了 USB C 插头,而不是桶式插孔, 我怀疑,即使适配器的额定电压/电流能够提供,它仍然没有通过 USB C 协商5V 3A 电源传输所需的电源传输逻辑。

    在连接两端的 PD (电源传输)端口协商更高的功率之前,C 型 USB 默认为5V 0.5A 的传统 USB 功率。  LP-AM243使用 TUSB320在端进行协商,但我怀疑您使用的电源适配器没有协商者,或者如果有协商者,则无法与 TUSB 设备成功协商。

    我还怀疑您与 PC 的连接遇到了 PC 端口无法协商到5V 3A 的相同问题。  请注意,在 PC 上,您必须使用带有 PD 的 USB Type C 端口才能协商高达5V 3A 的电压。  如果您在传统 USB A 外形中使用 USB 2.0,甚至使用 USB 3端口,且电缆的一端为 USB A,而电缆的另一端为 C 型,则您将无法协商高达5V 3A 的电压。

    《LP-AM243用户指南》将 Belkin USB-C 电源供电适配器作为外部电源的选件。  您可以尝试获得其中一个或同等产品吗?  适配器的关键特征是其上有一个 C 型插头,它显示“供电”和25W,这意味着它通过连接最多可协商25W 的电源。  另一种选择是去年左右发布的旗舰手机的电源适配器,因为它的电源适配器最像是至少具有15W 容量的 USB C PD,但您需要查看它以确认。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电源适配器有一个 USB C 连接器。 我刚刚订购了一个25W Belkin USB-C“电源供电”适配器,该适配器应该在星期一获得。 希望它能发挥作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到惊讶的是,更换电源会带来变化,但确实如此! 红色指示灯现在不再亮起,而是我收到三个绿色指示灯,因此指示灯亮起良好,然后连接 XDS110时,另一个绿色指示灯亮起。 但我仍然无法从 CCS 上连接到主板。 我遇到以下错误:

    main_Cortex_R5_0_0:GEL 输出:CPU 重置(软重置)已通过 GEL 发出。
    main_Cortex_R5_0_0:写入长度0x7ff0第0页上0x60100000处的内存块时出现问题:(错误-1170 @ 0x60101000)无法访问 DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)
    main_Cortex_R5_0_0:文件加载器:验证失败:目标写入0x60100000失败
    main_Cortex_R5_0_0:GEL:文件:C:\LDRA_WorkArea_C_CPP_10.0.2\Examples\TLPS\TICCS\arm_Workspaces\XIP_bench_am243x-LP_r5fs0-0_FreeRTOS_i-arm-clang\Debuggion\XIP_bench_am243x.FreeRTs_fs_load-fs_fss-n3x.0-_freeRTos_prn_prns.0-_prns.0-_st-n_pris_prns.r3x.0。
    main_Cortex_R5_0_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)
    main_Cortex_R5_0_0:尝试20次后无法确定目标状态
    main_Cortex_R5_0_0:断开连接前未能从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点操作代码。  建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器,然后再继续调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    如上所述,我怀疑您的 USB 电源无法成功协商5V 3A,因此切换到一个确实有意义的电源将开始工作的电源。

    关于您看到的错误,AM243x 上存在一个有关 JTAG 和功耗的已知问题,该问题需要特定的连接序列。  最简单的解决方案是确保您首先为主板供电(未连接 JTAG 电缆),然后在主板通电且电源 LED 全部亮起时连接 XDS110 USB 电缆。  注2开头的《LP-AM243用户指南》以及第4.15节都强调了这一点。  请给我一个机会,如果这不起作用,请告诉我,我们可以尝试其他一些解决方法。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,我也读过这方面的内容,并且只在主板通电后才连接了 xds110 USB 电缆,但仍然收到错误消息。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们可以执行的另一项测试是尝试手动发出 JTAG 重置,如 TMDS243GPEVM 用户指南 (TMDS243GPEVM 是 LP-AM243的姊妹 EVM)第4.1节所述。  您可以通过拔下并重新拔插 XDS USB 电缆和 xds110reset 实用程序来尝试两种电源循环。  请尝试这两种方法,并告诉我其中任何一种方法是否有帮助。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个想法是,您使用的 CCS 是什么版本,LaunchPad 的版本和电路板的 PCB 版本是什么?  您可以在主板中间找到 PCB 版本,在 TI 徽标下,最后一行是“PCB#:PROC109xx”,什么是 xx?

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 PCB# PROC109E2,并且正在使用 Code Composer 11.1.0.00011

    我尝试使用“xds110reset -a toggle”重置

    我尝试过几个示例项目,但不管我总是遇到什么错误。

    当主板启动时,串行端口上的输出如下

    正在启动空引导加载程序...

    DMSC 固件版本21.5.0--v2021.05 (极好的 Llam
    DMSC 固件版本0x15
    DMSC ABI 版本3.1

    INFO:bootloader_runCpu:147:CPU r5F1-0 已初始化为8000000 Hz!!
    INFO:bootloader_runCpu:147:CPU r5F1-1已初始化为8000000 Hz!!
    INFO:bootloader_runCpu:147:CPU m4f0-0已初始化为400000000 Hz!!
    INFO:bootloader_loadSelfCpu:199:CPU r5f0-0已初始化为8000000 Hz!!
    INFO:bootloader_loadSelfCpu:199:CPU r5f0-1已初始化为8000000 Hz!!
    INFO:bootloader_runSelfCpu:216:全部完成,正在重新发送...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    感谢您提供更多信息。  我正在尝试与一些在 AM243上完成了大量 JTAG 工作的人员联系,以尝试帮助了解正在发生的事情。  请给我另外一天或两天时间与他们联系,然后确定下一步。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我真的很感激他们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    对延迟回复表示歉意。  在与专家交谈后,我们在这里对硬件进行了一些测试,我们还有一些问题可以帮助进行调试:

       当您开始看到错误时,您在 AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)过程中的进展如何?  此外,请注意,在执行这些步骤时,页面同时支持 AM243 EVM (启动板和 GPEVM),因此请确保您遵循 AM243X-LP 的说明。  在第三部分(Flash SOC 初始化二进制)中,是否可以尝试运行构建 Hello World 示例步骤,并查看是否可以在 LaunchPad 上成功编程和运行项目?  如果您遇到任何问题,请告诉我问题发生的步骤以及故障消息是什么。

    完成上述操作后,您可以尝试在 CCXML 文件中执行“测试连接”吗?  请在此处复制/粘贴完整输出以供查看,并附上 CCXML 文件本身。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照说明运行了“

    Python uart_uniflash.py -p COM<x>--cfg=SBL_Prebuild/am243x-LP/default_SBL_null.cfg”命令成功。 
    我更改了引导模式,并按预期在 UART 上打印
    从 CCS 中,我创造了一个简单的 Hello 世界,CCXML 测试连接通过了
    从 CCS 连接时,我收到以下错误:

    main_Cortex_R5_0_1:GEL 输出:CPU 重置(软重置)已通过 GEL 发出。
    main_Cortex_R5_1_0:GEL 输出:CPU 重置(软重置)已通过 GEL 发出。
    main_Cortex_R5_1_1:GEL 输出:CPU 重置(软重置)已通过 GEL 发出。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:目前仅支持从 DMSC 内部的 Cortex-M3使用此凝胶。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:请勿从 SoC 上的任何其他 CPU 运行此 GEL。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:此脚本将第一个地址转换区域设置为[0x800_0000,0x0000_0000]。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:它还将第二个地址转换区域设置为   [0x6000_0000,0x4000_0000]。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:这与 SoC DV 假设一致。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 R5F 配置 ATCM
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:配置了 ATCM。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:R5F HALT 位已设置。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:配置引导程序
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:已配置引导程序。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:编程所有 PLL。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:编程主 PLL 0 (主 PLL)
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 0 (主 PLL)集。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 1编程(外设0 PLL)
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 1 (外设0 PLL)集。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 2编程(外设1 PLL)
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 2 (外设1 PLL)集。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 8编程(ARM0 PLL )
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 8 (ARM0 PLL )集。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 12 (DDR PLL)编程
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 12 (DDR PLL )集。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:主 PLL 14 (主域脉冲) PLL 编程
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:主 PLL 14 (主域 Pulsar PLL)集。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:编程 MCU PLL 0 (MCU PLL)
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:MCU PLL 0 (MCU)集。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:所有已编程 PLL。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:正在启动所有 PSC 电源领域...
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:启动主域外围设备...
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:启动 GP_core_CTL。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC DMSC 供电
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC main_test 通电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC main_PBIST 通电
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC EMMC_4B 供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC EMMC_8B 供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:为 LPSC USB 供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC ADC 供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC DEBUGSS 供电
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC GPMC 供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC EMIF_CFG 通电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:为 LPSC EMIF_DATA 通电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC MCAN_0供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC MCAN_1供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC SA2UL 供电
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC SERDES_0供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC PCIe_0供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:Gel 输出:GP_CORE CTL 启动完成。
    DMS_Cortex_M3_0:Gel 输出:启动 PD_Pulsar 0。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:接通 LPSC Pulsar _0_R5_0
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:Gel 输出:接通 LPSC Pulsar _0_R5_1的电源
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:Gel 输出:为 LPSC Pulsar PBIST_0供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:PD_Pulsar 0启动完成。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:启动 PD_Pulsar 1。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:接通 LPSC Pulsar 1_R5_0电源
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:接通 LPSC Pulsar 1_R5_1
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC Pulsar PBIST_1通电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:PD_Pulsar 1通电。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:启动 PD_ICSSG_0。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC ICSSG_0供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:PD_ICSSG_0启动完成。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:启动 PD_ICSSG_1.
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC ICSSG_1通电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:PD_ICSSG_1通电。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:启动 PD_CPSW。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC CPSW3G 供电
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:PD_CPSW 启动完成。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:完成所有主域外设的通电。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:为 MCU 域外围设备供电。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:启动 GP_CORE CTL_MCU。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:启动 LPSC 测试
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:电源域和模块状态已成功更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC MAIN2MCU 供电
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC MCU2MAIN 供电
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:Gel 输出:GP_core_CTL_MCU 启动完成。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:启动 PD_M4F。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:为 LPSC M4F 供电
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:无需更改。
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:PD_M4F 通电完成。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:MCU 域外设已通电。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL 输出:启动所有 PSC 电源领域!
    DMS_Cortex_M3_0:凝胶输出:
    DMS_Cortex_M3_0:文件加载器:验证失败:地址0x00000000的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
    DMS_Cortex_M3_0:GEL:文件:C:\LDRA_WorkArea_C_CPP_10.0.2\Examples\TLPS\TCCS\ARM_Workspaces\GPI_LED_BLINK _am243X-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang\Debuggion\GPI_LED_AM243X-RAD_r5fss0-r5fss_load_0-0-0-0-0_clang\Debug\failure_gPI_gots_gots_fslots_failure_gots_0-n_gots_0-nats_load_r3x 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    主板上的引导开关设置为什么?

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指南中所述的内容。 第2和第6条。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    要确认,您正在按照本页所述的步骤将程序下载到 LaunchPad,对吗?   https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_01_00_36/exports/docs/api_guide_am243x/CCS_LAUNCH_PAGE.html

    具体而言,请确保在通过“启动选定配置”连接到目标后,在调试窗口中连接到 R5内核,重置 CPU,并通过“运行”->“加载”->“加载程序”加载程序加载程序。  请注意,由于 Sitara MCU 器件的性质,这可能与 TI 以前发布的启动板有很大不同。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有意识到在该主板上调试与我使用的所有其他启动板有何不同。 我花了一些时间找到“启动选定配置”,但当我找到“启动选定配置”时,连接,重置,加载,我终于能够进行调试。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    我很高兴听到我们终于能够找到一个解决方案,感谢大家告诉我们!

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我需要研究如何从命令行下载和运行,这样我就可以从命令行自动测试目标,就像我在 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=n2-O2z6rMWU 上的视频中所做的那样

    再次感谢你的帮助。