“线程”中讨论的其它部件: TUSB320, 测试, TMDS243GPEVM
我无法让 LP-AM243 Launchpad 执行任何操作。 当我连接笔记本电脑或5V 3Amp 电源(与 Raspberry PI 配合使用)的电源时,红色 LED 9亮起并保持亮起。
我已经尝试了所有推荐的启动模式选择设置,但不管我做什么,红色 LED 9仍然亮起。
UART 未发出任何信息,如果我尝试从 Code Composer Studio 11.0连接到主板,则会出现以下错误:
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。
(仿真包9.6.0.00172)
我有许多 TI 评估板,但这是我第一次感到“开箱即用”体验令人失望。