This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:安全分析报告和 FMEDA 电子表格

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074217/tms570lc4357-safety-analysis-reports-and-fmeda-spreadsheets

部件号:TMS570LC4357

我们正在为需要 SIL2安全级别的铁路应用开发一个控制单元(基于 TMS570LC4357)。

要构建相关的安全案例,我们需要以下文档:

 安全分析报告摘要(SAR1)-私有 E2E (需要 NDA)

 -详细安全分析报告(SAR2)-私有 E2E (需要 NDA)

 —FMEDA 电子表格—私有 E2E (需要 NDA)

请支持我获取此类文件。

非常感谢。

Gianfranco Cortellazzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉 南弗朗索,您好!

    这些文件均已签署保密协议。 贵公司是否与 TI 签订了 SafeTI NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉 南弗朗索,您好!

    我注意到您与 TI 签订了保密协议。 请告诉我您的电子邮件地址(公司电子邮件),我将授予您访问这些文档的权限。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    我的公司电子邮件是 gf.cortellazzi@controlsystems-srl.it

    我期待着很快就能访问这些文档。

    非常感谢您的合作。

    詹弗朗索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已发出邀请。  

     接收 邀请:  

    • 您将收到 TI E2E 私人支持部门的电子邮件
    •   在接受 电子   邮件步骤1中所述的 TI E2E 私人支持邀请之前,您必须拥有 myTI 帐户。 如果没有,请使用公司电子邮件创建一个。
    • 创建 myTI 帐户后,返回电子邮件并单击步骤2中的“接受邀请”。 确保您仍登录到 TI E2E 专用支持   

    注册流程摘要:

    • 首先创建 myTI 帐户,然后单击激活链接。
    • 您的 myTI 帐户必须使用您的公司电子邮件地址(无公共电子邮件域)。
    • 这是您的个性化激活链接,与您的公司电子邮件地址绑定。 无法转发或共享。
    • 邀请仅适用于7天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法准确理解我必须做什么。 抱歉!

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉 南弗朗索,您好!

    你收到了邀请吗? 我已将您添加到我们的数据库,并于昨天向您发出了邀请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

     

    我收到了您的邀请,但我在回复时可能会出错,并且由于 我在使用 TI 论坛方面的经验而感到困惑。 我对此感到抱歉 !

    请帮我继续获取我要求的文档吗?

    感谢您的合作和耐心!

    此致。

     

    詹弗朗索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您必须拥有 myTI 帐户才能接受邀请。 如果没有,请使用公司电子邮件创建一个。

    然后填写申请表:

    创建 myTI 帐户后,返回电子邮件并单击“接受邀请”

    然后,您可以登录 TI 专用 e2e 页面下载这些文件:

    https://e2eprivate.ti.com/safeti_functional_safety_support/m/hercules

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是向你发出新的邀请。 请按照步骤下载文件。