This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:备份芯片上的固件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074186/msp432e401y-backup-the-firmware-that-is-on-the-chip

部件号:MSP432E401Y
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

 在重新编程之前,是否有方法备份“MP432E401YTPDTR”芯片上的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    很抱歉迟到了。

    是的,只要内容不受代码保护,您就可以阅读这些内容。  您使用的是什么程序员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis,

    如果你能推荐一个最好的,谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您能否推荐程序员并描述检索现有程序的方法?   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    您是否有 MSP432E401 Launchpad 或 xds110编程器?  您可以使用 Uniflash SW 将内容读取到文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,  

    我们目前没有这种程序员,我们可以得到一个程序员。

    感谢您告知我 Uniflash SW。  请您联系我一些有关如何执行此操作的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    我为这一延迟而满足。  您有几个关于编程器的选项。

    1)最经济实惠的价格~ 39美元-我们所有的 MSP432 Launchpad 开发套件都有一个基于板载的与 xds110兼容的编程器/调试器。 下面是 MSP432E401用户指南的链接。  第二段描述了如何对外部 MSP432 (您的目标)进行编程。

    启动板附带的电缆比连接到 J102的电缆小,但我不知道您在目标板上使用什么来允许连接到 MSP432的 JTAG 连接。  您可能需要修改电缆。

    2)~ 200美元购买完整的 xds110编程器。