This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:关于 McASP 和其他音频功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073826/am2732-about-mcasp-and-other-audio-functions

部件号:AM2732
“线程”中讨论的其它部件: TMS320C6747TMDS273GPEVM

各位专家:

我的客户正在考虑使用 AM2732来购买将在2023年或以后批量生产的音频产品。

问题1:AM2732是否是 TMS320C6747 (400MHz)的最合适后继产品? 请告诉我 AM27xx 系列中是否有其他产品将来会进行 RTM 并达到最佳效果。

问题2:当我想使用 AM2732的 McASP 时,它是固定的,但没有信号计时数据表等。我可以实际使用吗?

问题3:由于 EMIF 等外部内存没有 I/F,是否正确地认识到 QSPI 是一个存储程序并基本上只使用内部 RAM 运行应用程序的地方?  是否假定仅使用内部 RAM?

问题4:我认为使用 TMDS273GPEVM 评估音频很困难,但是否有其他 EVM 可以评估音频?

问题5:在将音频应用程序从 TMS320C6747迁移到 AM2732时,您能否告诉我是否需要采取任何预防措施?

此致,
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    很抱歉让你着急。 有没有更新? 客户正在寻找答案,因此,如果您能告诉我们状态,将会有所帮助。 如果您在回答有关本主题的部分时遇到困难,或者您可以脱机回答,请告诉我们哪一个。

    此致,
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-请参阅下面关于您的问题的答案

    问题1.  AM2732是 MCU + DSP 器件的理想选择,如果需要,还将通过 HSM 提供集成安全性和 ENET 支持。   

    问题2. McASP 详细信息将包括在未来的数据表修订版中,芯片支持该修订版

    问题3.  QSPI 还用于访问片外闪存(用于引导目的的 SBL 以及下载到 AM2732内部 RAM 中的应用程序/程序映像)。

    问题4。 我们将来确实会从评估工具的角度来规划选项,以评估音频。  如果您有紧急需要,请离线联系我们

    问题5. 需要考虑几个要点-从体系结构上讲,AM2732具有大型内部 RAM,并且不支持 DDR。  AM2732上的 DSP 是 C66x 类,而 TMS320C6747中的 C674x 类。  可能还需要考虑其他应用程序级别问题。

    希望这能有所帮助,如果有更多问题,请告诉我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。 我明白了。  我很高兴听到 McASP 得到支持。 我已请求建立友谊,并很乐意与您脱机讨论这一问题。  

    此致,
    还可以