This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SPI 接口

Guru**** 2530350 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074341/am2432-spi-interface

部件号:AM2432
“线程 :sysconfig”中讨论的其它部分

您好,

我计划使用 AM2432中提供的5/7 MCSPI 接口。 我对执行情况有一些怀疑

SPI 接口可以使用的最大速度是多少? 我可以同时在所有信道中使用50MHz 速度吗?

是否可以混合使用“MCU”和“主”MCSPI,两者同时以最大速度工作?

此致

阿苏尔吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Athuljith,

    在 AM243x 器件中,SPI 接口可支持高达50MHz 的数据传输速率。 我们的 SPI 通道的每个实例都独立运行,并应 同时运行,而不会观察传输速率的任何下降。

    这也适用于 MCU 和主 MCSPI 通道同时运行的实例,因为它们是刚刚放置在设备不同域中的相同 IP。

    有关  更多信息,请参阅《技术参考手册》第12.1.4节“多通道串行外设接口(MCSPI)”,了解有关 MCSPI 外设的更多信息。

    此外,我们还提供 了基于 sysconfig 的 Pinmux 工具,建议使用该工具来验证您的特定用例和应用程序。

    最佳
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经安装了 sysconfig,是否可以共享 Pinmux 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该澄清 sysconfig 是 Pinmux 工具本身。 启动后,当显示 GUI 时,您应该能够从下拉菜单中选择设备,启动该设备,并将打开该设备的 pinmux 配置。

    如果您对 sysconfig 还有任何疑问,请随时打开新的主题,以便我们可以更详细地解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 我晚了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的光临,很高兴听到您的到来!