This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:通过以太网更新固件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073610/msp432e401y-firmware-update-through-ethernet

部件号:MSP432E401Y
《线程》中讨论的其他部件:SEGGER, UNIFLASH

我尝试通过以太网运行固件更新,方法是使用以下示例:

boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y1_nortos_CCS

boot_emac_flash_app_magicpacket_update_msp_exP432E401y_nortos_CCS

并运行 BSL 脚本

我使用的是定制板和 Segger JTAG,并且能够加载和运行我的程序。

我还可以加载  boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y1_nortos_CCS

当我在使用正确的 Mac 和 IP 编辑输入文件后尝试运行 BSL 脚本时。 我无法连接到主板!

三,工作安排

正在等待 BOOTP 请求!
正在等待 BOOTP 请求!
[ERROR_MESSAGE]未收到 BOOTP 请求,请退出 BSL-Scripter!

我可能无法在正确响应的模式下配置主板。

JTAG 能否保持连接? 是否有要配置的 PIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅下面的 SimpleLink Academy,了解以太网 BSL 的步骤。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFJOFVW-5QUupgqIH9d--A__J4.hfJy__LATEST

    在您重新启动设备时,JTAG 连接很可能无法通过该过程保持连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用此示例,但我可以让它与我们的定制板配合使用。 使用启动板进行测试得出的结果相同,但在使用 Uniflash 清洁闪存后,其工作方式与描述的相同。

    启动板具有固定的 Mac 地址,在自定义板中清理闪存后以及在使用 BSL-scriptter 加载启动器之前,如何存储 Mac 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MAC 地址在能够使用以太网 BSL 之前被擦除,则需要通过 JTAG 或其他 BSL 接口加载 MAC 地址。 或者,在擦除闪存时,您无法擦除存储 MAC 地址的内存部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我可以使用 XDS110调试探测器执行此操作。