This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何将项目从一个受支持的微处理器更改为另一个微处理器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074395/tms570ls0432-how-to-change-project-from-one-micro-supported-into-another-micro

部件号:TMS570LS0432
“线程”中讨论的其它部件:TMS570LS3137,, HALCOGEN

HII,

   我开发了一个支持 TMS570LS3137微控制器的项目。 现在, 我要更改该项目以支持 TMS570LS0432模型。

有可能吗? 如果是,请帮我解决这个问题。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bala,

    这两种设备不完全兼容。 您无法将 LS3137项目直接端口连接到 LS0432设备。

    1. LS3137支持浮点,但 LS0432不支持浮点。

    2.不同的 PLL 和时钟配置

    3. LS0432不支持 DMA 等

    您可以使用 HALCOGen 为 LS432生成项目,然后手动将应用程序代码复制到 LS0432项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清...