请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 您好,
在 Flexray 1连接上,我只有2个 TMS5704357启动评估板在 Flexray 网络中连接在一起。
SUCC1寄存器设置为0x0F1FFB00,该寄存器将芯片配置为:
CH A 和 B 已启用,MTS Tx 在 A 和 B 上,同步帧和启动帧。
这是 TMS570LS3137_Flexray 示例代码中的原始配置值。
在 FlexRay.h 中,node_total =25和 sync-node =8的定义。
node_total 和 sync-node 是否应更改为2??
谢谢你,
大卫