This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:使用'TIVA TM4C1290NCPDT'In 'USB 主机#39;-模式并将&'USB 集线器#39连接到集成的#39;USB PHY 和#39;

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073820/tm4c1290ncpdt-using-the-tiva-tm4c1290ncpdt-in-usb-host--mode-and-connecting-a-usb-hub-to-the-integrated-usb-phy

部件号:TM4C1290NCPDT
“线程”中讨论的其它部件: TUSB2036DK-TM4C129X

大家好,团队

我们希望将至少有两个下游端口的“USB 2.0集线器”连接到以 “USB 主机”模式运行的“TIVA TM4C1290NCPDT 微控制器”的集成“USB PHY”。

  • “USB 驱动程序库”是否支持连接到以 “USB 主机”模式运行的“TIVA TM4C1290NCPDT 微控制器”的“USB 2.0集线器”?
    (提示:我们目前使用“USB 驱动程序库”,该库由“评估套件”软件提供,用于“TIVA C 系列 TM4C1294XL”控制器)

  • 您能否推荐匹配的“USB 2.0集线器”?
    (例如:具有  可选串行 EEPROM 接口的 TUSB2036 / 2/3端口12 Mbps USB 全速集线器)?

  • 您是否有用于此目的的示例应用程序?
    我们对硬件开发和软件开发的信息感兴趣。

此致,

克劳斯·艾切恩劳布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯您好,

     [引用 userid="512023" url="~/support/Microcontrollers/arm-based Microcontroller-group/arm-based Microcontrollers/f/arm-based Microcontrollers-forum/1073820/tm4c1290nct- use-User-The-TIVA-tm4c1290ncpdt-In USB 主机-以“USB”模式连接到“USB 驱动器”的“USB 驱动器”,并支持“USB 驱动器连接到 USB 驱动器”的“USB 驱动器。

    是的,我们在主机模式下对集线器提供 USB 库支持。 请参阅 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\usbib\host 和文件 usbhhost.c / usbhhost.h

    [引用 userid="512023" url="~ë/support/icles/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1073820/tm4c1290ncpdphy t-use-Thira-tIVA-tm4c1290ncpdt-In USB 主机-用于连接应用程序的 usb-usb[以供参考]

    是的,请查看位于 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\Examples\boards\dk-tm4c129X\USB_host_hub 的 TivaWare 示例项目

    这可以移植到 TM4C1290NCPDT 上使用。

    [引用 userid="512023" url="~/support/icros/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1073820/tm4c1290ncpdpy 使用- TIVA - tm4c1290ncpdt -基于 USB 主机-与 USB 2.0集成集线器连接?
    (例如:具有  可选串行 EEPROM 接口的 TUSB2036 / 2/3端口12 Mbps USB 全速集线器)?[/quot]

    我对我们的 USB 集线器设备一无所知,因此我建议为 USB 接口论坛制作一个新的线程,询问他们的产品组合,以获得设备推荐。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    感谢您的快速回复。

    我找不到 FIEs 'usbhhost.c'和'usbhhost.h'。 但我认为,你的意思是文件'usbhhhub.c'和'usbhhhub.h'。

    因此,我检查了软件包“蒂瓦夫_C_Series-2.2.0.295”,并将 usbhHUB c 和 usbhhub.h 文件与我们当前项目的相同文件进行了比较,该项目基于“蒂瓦夫_C_Series-2.1.2.111”项目。 我找不到任何相关更改。

    稍后,我将在[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\Examples\boards\dk-tm4c129X\USB_host_hub 处分析样例项目。

    我希望我能获得有关连接到“TIVA TM4C1290NCPDT 微控制器”的“USB 2.0集线器”的新知识,该微控制器以“USB 主机”模式运行。

    此致,

    克劳斯·艾切恩劳布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯:

    确实,我的意思是 usbhubhub.c/usbhhubhub.h,对不起!

    我们已经支持了一段时间,即在蒂瓦瓦尔上支持 USB 2.0全速,因此,2.1.2至2.2.0不会对此有任何重大改变。

    此致,

    拉尔夫·雅各比