请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C1290NCZAD 主晶体振荡器23768停止工作。 两个分流电容器上都有0V 电压。 16 MHz 振荡器正在工作。 分流电容器似乎正常。 主板从12 V 电源消耗175 mA,而已知良好的主板消耗150 mA。 电容器和晶体的焊剂看起来不错。 由于处理器是 BGA 设备,因此很难验证处理器的 PAD T18,T19的焊商。 如何调试它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主晶体振荡器23768停止工作。 两个分流电容器上都有0V 电压。 16 MHz 振荡器正在工作。 分流电容器似乎正常。 主板从12 V 电源消耗175 mA,而已知良好的主板消耗150 mA。 电容器和晶体的焊剂看起来不错。 由于处理器是 BGA 设备,因此很难验证处理器的 PAD T18,T19的焊商。 如何调试它?