This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:TMS570LS0714和 TMS570LS0914之间的差异

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, TMS570LS0714-S, TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074182/tms570ls0714-differences-between-tms570ls0714-and-tms570ls0914

部件号:TMS570LS0714
“线程:”( TMS570LS0914)中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户希望了解 TMS570LS0714 TMS570LS0714-S  和 TMS570LS0914之间的区别。

www.tij.co.jp/.../compare.html

我查阅了 TI.com 上的比较表。 邮件差异是714与914的 Flash 大小和714与714-S 的 pkg 变体,
714和914之间是否有任何重大差异?

我的客户特别想知道是否可以在相同的 pkg 变体下替换714到914。

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi-San,

    它们与引脚对引脚兼容。 唯一的区别(对于相同的 PZ 100引脚封装)是 LS7机会 较小的闪存(768KB)。 将 LS0914替换为 LS769KB 就足够大的闪存,这是没有问题的。