This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网 MAC:LAN 唤醒

Guru**** 2538180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073847/msp432e401y-ethernet-mac-wake-on-lan

部件号:MSP432E401Y

您好,

我看到以下问题和答案, 表示此设备不支持通过 LAN 唤醒:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/902219/msp432e401y-ethernet-mac-does-it-support-wake-on-lan

但是,数据表中多次提及(见下文)

请您提供支持的具体内容吗?

谢谢

(15.3.11)电源管理模块
电源管理(PMT)模块支持接收网络远程唤醒帧和
AMD 魔包帧

(15.3.11.3)魔包检测

(15.3.11.4)电源管理中断
当有效的远程唤醒帧或魔包为时,可以断言 PMT 中断信号
已收到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉让人困惑。 设备和 SimpleLink SDK 支持通过以太网远程唤醒。 参见 API。EMAC 可能不适用于所有电源模式,因此使用此功能设置电源模式时必须小心。  

    我们没有任何代码示例来展示我所知道的此功能,并且目前无法支持创建一个。