This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357冲突引脚

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073663/tms570lc4357-tms570lc4357-conflict-pins

部件号:TMS570LC4357

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 TMS570LC4357。 请参阅以下客户的查询以供参考。 非常感谢。

“我想知道是否可能存在引脚冲突,例如将 J3和 H4配置为 GPIO。”

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    如果 H4配置为 N2HET 引脚,而 J3配置为 MibSPI1CS3,则可以使用这两个端子(J3,H4)作为两个单独的 GIO 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    “很抱歉我不明白。 我需要将这些引脚配置为 GIO。 如果是 N2HET 和 MIBSPI1CS3,您是否意味着我也可以配置为 GIO?

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    是的,N2HET1[21](H4)和 MibSPI1CS[3](J3)都可以用作 GIO 引脚。 要将 MibSPI1CS[3]用作 GIO 引脚,需要  正确配置 SPIPC0和其他 SPIPCx 寄存器。

    如果设置为 N2HET1[21],则 H4和 J3引脚具有相同的输出。 但是,GIO 只能从 H4或 J3之一获得输入(通过输入 pinmux 配置)。

    PINMMR92[16]= 1, PINMMR92[17]=0, --> H4被选择用于输入

    PINMMR92[16]= 0, PINMMR92[17]=1, -->选择 J3进行输入