This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:EK-TM4C1294XL 版本 D

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073629/tm4c1290ncpdt-ek-tm4c1294xl-rev-d

部件号:TM4C1290NCPDT
“线程”中讨论的其它部件:EK-TM4C129EXL

抱歉, 在打开 spmr241.zip 和 spmr242.zip 文件时,EK-TM4C129EXL REV A.brd 和 EK-TM4C129EXL REV D.brd 文件似乎已损坏,编辑器拒绝打开。 是否有其他链接可用于下载未损坏的文件? 谢谢
路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好路易吉,

    您正在尝试使用哪种编辑器? 我以前没有听说过这些文件的问题。 没有其他下载链接,但我怀疑问题更多的是编辑器,而不是文件下载-我可以验证我是否可以获得编辑器的试用许可证,因为我有文件的原始副本。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,
    使用 Cadence Allegro 最新版本。 从未出现问题。
    此致,路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好路易吉,

    即使是我的内部版本,我也会看到同样的问题,因此它不会损坏下载。

    这些文件是在2013-2014年时间框架内生成的,因此可能只是一个兼容性问题。 我正在进一步研究,但我不确定是否能够在这里提供解决方案,因为我没有以前版本的 Cadence 用于生成该文件。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,
    我有 卡  迪斯·阿列格罗的所有老版本,让我检查一下。 我会通知你。

    此致
    路易吉