This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073167/tm4c1290nczad-app

部件号:TM4C1290NCZAD

您能否为 TM4C1290NCZAD 提供“调整峰值性能(APP)”?
我们的客户需要它。

谢谢,致以诚挚的问候!
高崎玉子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yumiko-San,

     很抱歉, 我对应用程序上的问题不是很清楚。 您是否在询问工作频率为120MHz 时的有效频率? 如果这是个问题,那么我们本身就没有这样的信息。 您可以从闪存或 SRAM 内存中提取代码或读取数据。 闪存控制器具有预取缓冲区,可提前预取256位(或八个32位字)指令/数据。 SRAM 是120MHz 的单周期访问。 如果这是您正在查看的性能信息,那么有效频率非常接近120MHz。 如果这不是信息,请详细说明什么是应用程序,也许给我一个例子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏尔-桑,您好!

    对此造成的不便,我们深表歉意。
    我收到了 CSC 的以下回复并将其提交给了我们的客户。
    (对不起日语文本)

    =================
    APP値=0.01未満
    补足
    应用程序値はプロセッサ制品输出の该非判定时に使用いただくものと考えます。左记该非判定は主に大型计
    算机を対象としAPP の规制値は29WT となっています。対して弊社プロセッサ制品(64位 の浮动小数
    点演算を行う制品)は1GHz 程度において1~4 コアの范囲で动作するIC でAPP 値は规制値(29WT)
    より2桁以上低いものとなります。よって一律「0.01未満」とさせて顶きます。
    =================

    CSC 指示我与您联系,但结果是 CSC 负责处理。
    非常感谢你能抽出时间。

    此致,
    高崎玉子