This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:如何在软件中配置 EMIF 信号

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073412/rm48l952-how-to-configure-emif-signals-in-software

部件号:RM48L952
“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件

您好,

我在设计中使用 RM48L952DZWTT。

我使用 EMIF 线路与外部 MAC 设备连接。

我使用16位并行主机总线接口与 MAC 通信。

对于 MAC 和 PHY 接口,我使用的是 MII 接口。

如何在软件中配置以使用 EMIF 连接 RM48和外部 MAC。

此处提供了 ASYNC1,ASYNC2,ASYNC3,我应该使用哪一种?

谢谢,雷斯玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="478572" url="~/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1073412/rm48l952-How-to 配置-EMIF-sign信号 输入软件"]此处,ASYNC1, ASYNC2,应该使用哪一个报价,[NC3]

    HALCOGen 使用 ASYNC1,ASUNC2,ASYNC3代表 EMF CS[2],CS[3]和 CS[4]。 您可以使用其中一个连接到 MAC 控制器。

    这应该是 EMIF 和 MAC 控制器之间的信号映射:

    [引用 userid="478572" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1073412/rm48l952-how-to-configure-EMIF-sign信号 输入软件"]我应该如何在软件中配置以使用 RM48/MIF 和外部 MIF[。

    有关定时参数,请参阅 MAC 控制器的数据表。