This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243 XDS110

Guru**** 2751115 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075333/lp-am243-lp-am243-xds110

部件号:LP-AM243
“线程”中讨论的其它部件:TMDS243GPEVMTUSB7320TESTTUSB7340
尊敬的团队:
祝你度过美好的一天,感谢你发送电子邮件。
我有两个问题:
XDS110能够加载程序和调试,对吗?  我在 TI 网站上看到,AM243x 不在设备支持列表中。
我需要优化主板空间,所以我不想在主板上放置电路 XDS110。 在我的理想中,我将从 TI 购买调试探头工具。 让我知道我应该使用什么工具,并在我的主板上插上引脚。
 
这意味着,对于我的主板,我只需要 Place C TI-20引脚(JTAG,重置,Vref 信号,无 GPIO 的正确引脚),对吗?
此致,
威廉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    是的,独立 XDS110支持 AM243。  只要您不想使用任何包络,您就可以将 C TI 20引脚插头与 XDS110一起使用。  作为参考,请查看 TMDS243GPEVM 原理图的 C TI 20引脚部分(可从 TMDS243GPEVM 设计文档下载中获得)。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迈克
    AM243x 支持用于 USB3.1 (内部 PHY)的硬件,但现在 TI 没有用于固件/软件的 API 来使用它。
    我认为我应该使用其他 PHY IC (外部 PHY)。 您能否为我介绍一些 IC 来实现这一目标。
    我打算为此使用 TUSB7320, 但 TI 建议不要将其用于新设计。
    此致,
    威廉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    AM243x 在硬件中支持 USB 3.0 (而非3.1)设备/主机/DRD。 当前的 MCU+ SDK 仅支持 USB 2.0设备模式。 对于 USB 2.0主机模式,我们使用第三方公司 MCCI 提供支持。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     你好,迈克
    祝你度过美好的一天!
    您的意思是 AM243x 不支持 USB 3.1和 USB 3.0? 正如我在数据表中看到的,XAM2432ASFGAALV 支持 USB 3.1的硬件。 请问可以再次为我办理入住手续吗?
    我的第二个问题,请按照我的最后一封电子邮件操作:
    “我认为我应该使用其他 PHY IC (外部 PHY)。 您能否为我介绍一些 IC 来实现这一目标。
    我打算为此使用 TUSB7320, 但 TI 建议不要将其用于新设计”
    此致,
    威廉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    我认为 USB 3.0受 USB IP 支持,但当前软件不支持 USB 3.0。 MCU+ SDK 仅指定用于 USB 2.0设备模式。 计划通过第三方支持 USB 2.0主机。 AVV 测试也没有测试 USB 3.0,因此有风险声称我们支持 USB 3.0。

    为了支持软件中的 USB 3.0,还必须使用 Serdes。 我们没有计划在 MCU+ SDK 中支持 Serdes 驱动程序。

    我不知道外部 PHY 问题的答案。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    对于外部 USB phy,Sitara 团队没有任何外部 phy 建议。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    我想让一些人确认 AM243x 可以将 USB3.0与外部 PHY 一起使用,请向我推荐外部 PHY 的部件号。


    此致,
    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您的回复。

    我的客户表示他们希望某些人能够确认 AM243x 可以将 USB3.0与外部 PHY 一起使用,请向我推荐外部 PHY 的部件号。

    请帮他解决这个问题,谢谢!


    此致,
    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不相信外部 USB 3.0 phy 将与 AM243配合使用,因为外部 phy 所需的连接不会在 AM243设备上暴露。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,迈克,
    祝你度过美好的一天!
    我收到了以下客户回复:
    TI 具有 PHY USB 3.0 TUSB7340和 TUSB7320,与 AM243x 的连接可以使用 PCIe。
    正如我所问的,AM243x 的数据表如何处理。 为什么有人说 AM243x 可以支持 USB3.1?
    谢谢,致以诚挚的问候,
    威廉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表提到 AM243x 支持 USB3.1,因为该芯片具有内部外设以启用 USB3.1。  但是,正如 Ming 提到的,当前的软件版本不支持 USB3.0,只支持 USB 2.0。

    由于该芯片的内部外设支持 USB3.1,因此不会向 IO 针脚发出任何信号以启用外部 USB3.1 phy,因此我们不能向您推荐外部 USBphy。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您抽出时间并给出答案。

    我是请求解决此问题的人。

    那么,按照您的意思,我知道 AM243x 不能与 USB3.1应用程序一起使用(硬件和软件都没有准备好),对吗?

    我有一个关于 PCIe 线路的问题,我打算使用此线路连接到 PHY TUSB7320,如果我这样做,我会遇到什么问题。

    非常感谢,

    跃点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hop,

    为了澄清这一点,用于 USB3.1的 AM243上确实存在硬件,但用于驱动该硬件的软件不存在。

    关于您关于将 TUSB7320连接到 AM243上的 PCIe 线路的问题,我正在与该团队的一名专家核实是否可以这样做,一旦我有更新,我将会立即与您联系。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    也许我可以帮助消除这条线中的一些混淆。

    1) USB3.0与 USB3.1:这是指支持的 USB 标准,但本身并不描述连接类型。 在 AM243x 的情况下,嵌入式控制器的受支持版本实际上是 USB 3.1,但连接速度受 HW 到 USB3.1 Gen1 (5Gb/秒)的限制,以及(当前)软件到 USB2.0 (480Mb/秒)的限制。 因此,当前的最大连接速度为 USB2.0 @ 480Mb/秒

    2)外部 PHY 无法解决此问题。 AM243x 已经实现了内部 USB PHY,但正如我在上面提到的那样,SW 目前仅支持此接口上的 USB2.0速度。 此外,我还注意到,TUSB73x0系列设备不是离散 PHY,而是 PHY+控制器(与 AM243x 相同)。

    3)如果您正在寻找与 AM243x 的高速接口,则根组合体和/或端点 PCIe 配置目前都受支持(AM243x 可以同时充当其中一个,但不能同时充当两者)。 请记住,这仅适用于本机 PCIe ...附加卡本身需要额外的驱动程序支持才能使用附加卡功能。

    希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    但使用2),您能否为我解释更多信息,为什么我们无法使用 PCIe 连接 TUSB73x0与 AM243x 以使用 usb3.0?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    非常感谢。

    我期待您的反馈尽快回复。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mike Primgen,

    能否为我提供有关 AM64x 的支持? 用于 USB3.0的 M64x API 如何?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在找一个了解 AM64x 产品的人来回答您的问题。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道

    通过 Linux 在 AM64x SK 上支持 USB 3.0。 如果您对 AM64x SK 有任何疑问,请联系 Sitara MPU。 我会将您的线索转发给 Sitara MPU,以获得进一步帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,明威,

    我如何联系 Sitara MPU,这意味着我不应该在这里对 AM64x 有任何疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道

    是的,你可以。 当您在新的 e2e 帖子中询问有关 AM64x 的问题时,请选择 AM64x 部件号,您的查询将被路由到 Sitara MPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    很抱歉打扰了你,

    我对 AM243x 的 SERDES 时钟输入有疑问。 你有什么关于它的信息吗? 我在数据表和 TRM 中看到过,但没有任何东西。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道

    请随时提出其他问题,但我建议您创建一个新的 E2E 帖子,其标题与您提出的问题相匹配。  这将有助于确保您获得团队中正确人员的最佳支持。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    实际上,我在 E2E 上创建了一个新问题,但没有人帮助我。