This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:我们是否需要在链接器运行时环境中使用"--ram_model"选项作为初始化模型?

Guru**** 2920500 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074597/am2432-do-we-need-to-use---ram_model-option-as-an-initialization-model-in-linker-runtime-environment

部件号:AM2432
“线程:测试UNIFLASH”中讨论的其它部件

您好,专家,

当我检查 SDK 示例中的链接器选项时,它们使用--ram_model 作为 链接器选项中的初始化模型。 我猜这是因为 gMpuConfig 变量应该在 MPU_init()之前初始化。  在示例中,在“boot_armv7r_ASM.S”中,代码分支为 bypass 自动初始化跳过__TI_auto_init。  我们还可以使用--rom_model 选项吗?

此致,

月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    根据应用程序的需要选择启动模型。 ROM 模型在引导例行程序期间执行更多的工作。 RAM 模型在加载应用程序时执行更多工作。

    如果您的应用程序可能需要频繁重置,或者是独立的应用程序,ROM 模型可能是一个更好的选择,因为启动例程将拥有初始化 RAM 变量所需的所有数据。 但是,对于带有操作系统的系统,使用 RAM 模型可能会更好。

    请参阅  8.3.运行时初始化—TI ARM Clang 编译器工具用户指南 ,了解详细信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    我在 SDK 中尝试了“空示例”,只在链接器选项中将 RAM 模型更改为 ROM 模型。 它接着断言如下。

    请问原因是什么? 这是我提到 MPU_init 的问题。  我想知道,由于使用 syscfg 生成的代码,SDK 中的链接器选项是否有任何限制。  

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    我做了同样的更改(RAM 模型到 ROM 模型),并为 AM243x 重建了 MCU+ SDK 08.01.00.36的"/empty_am243x-EVM-r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang",并在 AM243x EVM 上测试了它。 工作正常。

    您使用的是哪种 MCU+ SDK 版本,您使用的是哪种平台的 AM243x EVM 或 LP?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    我也在“/empty_am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang”中做了同样的更改,并在 AM243x LP 上进行了测试。 它的工作也很好。

    确保已将 SBL_NULL 闪存到 OSPI 或 SD 卡中。 AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,  

    我发现  SBL_NULL 在测试期间被另一个覆盖。 问题已解决。

    是否有方法将 SBL 从 CCS 直接闪存到目标?

    谢谢,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    您可以将引导模式设置为 UART,然后按照 AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)中的说明进行操作。 它将使用 SBL NULL 覆盖当前引导映像。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,  

    我的问题是如何使用 CCS 菜单(如“运行->加载程序”)直接将 SBL 写入 Nor Flash,但不使用 CMD 窗口中的命令行。 如果有这样的办法,请告诉我。

    我还有另一个关于“--ram_model”的问题。 当我在 CCS 中尝试“重新启动”时,分配失败,如下所示:

    我猜 这是因为堆内存(“.sysmem”)在“重新启动”时未初始化。 您能否澄清原因? --ram_model 不允许“重新启动”?  供参考,在使用“--rom_model”时,不会出现此类问题。

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506396 " url="~/support/icles/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1074597/am2432-do-we-need -使用需要- sysram_model-option-as - an - initialization-mode-linker -堆栈- forum/39755",因为未初始化运行时"39778me"环境(未初始化)。 您能否澄清原因? “--ram_model”不允许“重新启动”?

    使用--ram_model 时,  将在加载时间执行初始化变量(–ram_model)。 这意味着当 CCS 下载程序时,变量的初始化将在加载时完成,如果在初始化部分中的重新启动变量后完成“重新启动”,则它们将具有上一个运行中的值。

    而--ROM_model 有额外的代码和复制表,以便在每次重置程序时初始化变量,并允许使用“重新启动”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特,您好!

    感谢您澄清两种型号初始化之间的区别。 根据您的解释,我理解使用 CCS 时,只能使用--rom_model 来避免因使用--ram_model 时“上次运行的值”而引起的混乱情况。 正确吗?

    如果不使用 CCS,则使用 uart_uniflash.py 将使用“--ram_model”构建的二进制文件刷新到目标,并且目标为“热”重置,这种情况如何? 我想“上一次跑步的值” 也可能会发生同样的情况。 您是否也能澄清此案例?

    这个问题是关于产品的发行版(包括“热重置” )是否可以使用“--ram_model”构建,以及是否需要在“.sysmem”上实施其他初始化。

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    有一个 JTAG 版本的 uniflash 程序,可以将引导映像写入 OSPI 闪存中,但它尚未包含在 MCU+ SDK 中。 计划将其包括在下一个用于 AM243x 的 MCU+ SDK 08.02.00中。 我可以向您发送 CCS 项目。

    至于“重新启动”为什么对您不起作用,它完全取决于您在初始化阶段如何初始化变量。 如果您的程序在“冷重置”时依赖于 RAM 的初始值,那么您很可能会遇到“重新启动”问题,即使是“热重置”(不会重置 RAM)。

    经验法则是,您需要使用附加代码(ROM 型号)或加载时间记忆库副本(RAM 型号)初始化程序中的所有重要变量/缓冲区。

    此致,

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    请发送  JTAG 版本的 uniflash 程序。 您需要我的电子邮件发送吗?

    我仍然发现--ram_model 和--rom_model 都有问题。  

    1) --ram_model : 我尝试将代码初始化堆(".sysmen")如下,但当使用"-ram_model“重新启动”时,malloc()仍然失败。 如果这是您提到的初始化方式,请告诉我吗? 否则,请分享任何示例。

    “ boot_armv7r.c”中的_system_pre_init()

    外部 UINT32_t __BSS_START;
    外部 UINT32_t __BSS_END;
    外部 UINT32_t __SYSMEM_START;
    外部 UINT32_t __SYSMEM_END;

    int _system_pre_init()

      UINT32_t BSS_SIZE =((uintpt_t)&&_BSS_END -(uintptr _t)&__BSS_START);
      UINT32_t sysmem_size =((uintptr _t)&__SYSMEM_END -(uintptr _t)&__SYSMEM_start);

      memset((void*)&__bss_start,0x00,bss_size);
      memset((void*)__SYSMEM_start,0x00,sysmem_size);
      返回1;
    }

    "链接器.cmd"

    第{
      .bss:{} palign (8)/*这是未初始化的全局变量的位置*/
      run_start (__bss_start)
      run_end (__bss_end)
      sysmem:{} palign (8)/*这是 malloc 堆的位置*/
       run_start (__SYSMEM_start)
      run_end (__SYSMEM_END)
      堆叠:{} palent(8)/*这是主堆叠的位置*/
    }> MSRAM

    2) --rom_model : 我在--rom_model 中发现了一个问题。 闪存 SBL_NULL 后,链接器选项中带有 ROM 模型的 SDK 中的“空示例”不会声明,但 MPU 配置不正确,如下所示。 我认为原因是,SRAM (gMpuConfig) 重置后全部为零,但当在“boot_armv7r_ASM.S”中调用__MPU_init 时,gMpuConfig 尚未通过“_TI_auto_init”初始化。 我认为 MPU 必须配置 由 syscfg 生成的正确 gMpuConfig 值。 您是否可以在结束时复制此内容? 我认为__MPU_init 函数应该在__TI_auto_init 引信后调用。 你怎么看?

      

     

    此致

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    我确实需要您的电子邮件来向您发送 JTAG 版本的 Uniflash CCS 项目。 我还将与我们的软件团队跟进您的 ROM 模型和 RAM 模型问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    我的电子邮件是“moonil.heo@se.com”。

    此致

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    我已将 CCS 项目发送到您的电子邮件地址。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于与--ram_model 链接时 CCS 重启功能如何失败...  切斯特·吉龙的答复是正确的。  我只能解释更多细节。

    使用--ram_model 时,链接程序将.data 部分视为另一个已初始化的部分。  推定是加载程序将.data 部分复制到内存中的适当地址,就像任何其他初始化的部分,如.text (包含代码)。  CCS 执行重新启动时,会将 PC 设置为程序的起始地址。  在程序执行期间对.data 部分中的变量所做的任何更改都不受影响。

    使用--ROM_model 时,.data 部分是未初始化的部分。  还有一个名为.cinit 的部分。  启动代码由链接程序配置为预期.cinit。  启动代码使用.cinit 初始化.data 部分中的所有变量。  当 CCS 一如既往地执行重新启动时,PC 将被设置为程序的起始地址。  启动代码再次运行,然后使用.cinit 部分的内容初始化.data 部分中的变量。

    关于您的问题--rom_model... 我可以告诉您不要使用编译器 RTS 库附带的启动代码。  也就是说,该启动代码可能使用与编译器 RTS 库随附的启动代码相同的启动钩函数。  要查看这些函数的文档, 请在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题为 “系统预初始化的启动钩函数”的子章节。  您的问题很可能是通过更改这些功能的实施来解决的。

    谢谢,此致,

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔治,

    感谢您对我们的详细解释。 我似乎从您的评论和 TI ARM 编译器中理解了这两种模型。

    但是,我找不到一个解决方案来使用--rom_model 正确运行 SDK 示例。 我应该修改一些代码还是更改空示例的任何链接器选项?

    请告诉我,我在“2) --rom_model”中捕获的问题 是否在您的末尾重现

    供参考,在将空示例从 SDK 导入到 CCS 后,我只将链接器选项从--ram_model 更改为--rom_model,而不做任何其他修改。

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    如果不使用 CCS,则使用 uart_uniflash.py 将使用“--ram_model”构建的二进制文件刷新到目标,并且目标为“热”重置,这种情况如何? 我想“ 上一次跑步的值” 也可能会发生同样的情况。 您是否也能澄清此案例?

    这个问题是关于产品的发行版(包括“热重置” )是否可以使用“--ram_model”构建,以及是否需要在“.sysmem”上实施其他初始化。

    首先,当您使用 CCS 加载代码时,.data 部分将通过加载时间(RAM 型号)或.cinit 代码(ROM 型号)进行初始化,因此,如果重新启动 RAM 型号内置代码,将出现问题。 如果您使用 ROM 型号的内置代码,则重新启动对您有效。

    在 ROM 启动情况下,“热重置”将触发 ROM 启动,而 ROM 启动 将从 OSPI 闪存加载 SBL_OPSI,它将从闪存加载应用程序代码。 在这种情况下,ROM 模型和 RAM 模型构建的应用程序代码都应该有效。 如果暂停应用程序代码并重新启动(只需将 PC 设置为0),则 ROM 模型构建的应用程序代码应正常工作,而 RAM 构建的应用程序代码将不会运行。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    我对您的 ROM 和 RAM 模型的理解  

    1. 在 CCS 中使用“重新启动”时,建议使用 ROM_MODEL。
    2. ROM_MODEL 和 RAM_MODEL 可用于“热重置”。

    因此 ,在这两种情况下,ROM_MODEL 通常都是安全的。

    因此,对于使用 ROM_MODEL,我认为我前面关于 MPU_INIT HOOK 函数的问题应该得到澄清。 请分享您对这个问题的看法:“调用 MPU_INIT HOOK 函数之前,未初始化全局变量。 它会导致 MPU 初始化不正确或有问题"。

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    正如乔治和我之前所说的,ROM 模型和 RAM 模型之间的唯一区别是“运行时自动初始化变量”(ROM 模型的.Cinit 部分)。 每次重新启动时,它都会自动初始化变量。 在 RAM 模型中,变量仅在加载时间/引导时初始化,因此重新启动不会重新初始化变量。  

    “调用 MPU_init hook 函数之前,未初始化全局变量。 它会导致 MPU 初始化错误或垃圾初始化错误。”

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,  

    感谢您的再次解释。

    [引用 userid="15702" url="~/support/icros/arm-based 微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1074597/am2432-do-we-need -使用需要- ram_model-option-as an - initialization-mode-inlinker -forum-8339904_runruntime function -vot-enoid 在未初始化前调用全局环境变量 MP39904"39494"。 它会导致 MPU 初始化错误或垃圾初始化错误。”正确无误。

    您的意思是 ROM 型号在 MPU 初始化方面存在问题吗? 我现在只有一个选择,就是 RAM 模型吗? 如果我仍有误解,请再次更正。

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    我对 RAM 和 ROM 模型的变量初始化做了更多的调查。 以下是我找到的内容:

    RAM 和 ROM 型号均使用以下代码:

    _c_int00 (PC=0x0)                              BOOT_armv7r_ASM.S
      __MPU_INIT                                  TI_DPL_CONFIG.c.
      _SYSTEM_PRE_INIT
      __TI_auto_init_nonbinit_nopinit
      主要()

    关键区别在于 __TI_auto_init_nonbinit_nopinit。 当使用 ROM 模型时,它会初始化全局变量。 使用 RAM 模型时,它不执行任何操作。 可以看到,全局变量初始化是在__MPU_init 之后完成的,但在 main()之前完成的;

    总之,ROM 型号可以安全地进行“热重置(系统重置)”和“重新启动(CPU 重置)”,但 RAM 型号只能安全地进行“热重置”。

    此致,

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    我追踪了相同的内容,并将 CCS 屏幕捕获附加到了这个讨论主题中。 您必须检查 ROM 模型__MPU_init 中使用的全局值。

    请参阅我以前捕获的图像“2) --rom_model : ”和我的观点 ,“__MPU_init 不是由 任何重置类型的 ti_DPL_config.c 中的值初始化的。 它只有零值,如 您在捕获的图像中所见。 您认为它是正确的值吗?

    [引用 userid="15702" url="~/support/icros/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1074597/am2432-do-we-we-need -使用--ram_model-option-as an - initialization-model - linker - rereset - restart-us-us- restart-"3989[在系统运行时和重新启动时环境中进行“热重启”(只能在“热重启),且在“系统”398939中进行复位[以“热重启”(重启)。

    我们可以说 ROM 型号还是安全的?  

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    你是对的。 我错过了 ROM 型号的“热重置”案例。gMpuConfig 最初被设置为0,然后被  __TI_auto_init_nonbinit_nopinit 设置为正确的值。 这将导致__MPU_init 的设置不正确。

    “__TI_auto_init 引信后_MPU_init 函数应该调用”是一个逻辑解决方案,但我不确定 __TI_auto_init 引信在__MPU_init (它设置 MPU 和高速缓存)之前是否可以正确运行。

    总之,除非上述更改有效,ROM 模型将无法用于“热重置”。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    最后,我们在同一页上。 请您与您的团队核对此信息,并共享一个补丁代码,包括您提到的变更工作?

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    是的,我将与软件开发团队讨论修复问题,以提供修补程序代码。 同时,要快速解除阻止,您能否在  boot_armv7r_ASM.S 中进行建议的更改,并告知我们您的实验结果?  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    正如您提到的逻辑解决方案一样,我认为我们可以如下所示对其进行更改。 这似乎在我的测试中起作用,但我仍然担心任何我不知道的缓存或性能问题。 请查看此变通办法,并让我知道您团队的完美解决方案。

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    非常感谢您的参与。 正如评论中所建议的那样。   在__TI_auto_init 之后执行__MPU_INIT 的唯一可能的副作用是性能问题。 我猜这不会导致任何不正确的结果,而不是缓慢的执行。 我一定会与我们的软件团队讨论,希望能找到更好的解决方案。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    我已针对此问题提交了一张 TT。 该版本已被接受,计划在下一个 MCU+ SDK 发行版08.03.00 (2022年5月底)中进行修复。 同时,您可以使用上面建议的变通办法。 请关闭此线程。 谢谢!

    此致,