This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:从 MCU 域中的 M4F 访问主域中的外围设备

Guru**** 2767545 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075115/am2431-access-from-m4f-in-mcu-domain-to-peripherals-in-main-domain

部件号:AM2431

您好,

我的客户现在正在考虑 AM243x 和一些有关 M4F 的问题。 您能否回答他们以下的一些问题?

 

AM2431上的 M4F 能否在 DDR4上执行代码?

 

MCU 域与安全选项 F 设备上的 SoC 隔离,对吗?

在安全设备(F 选件)上,M4F 无法访问主域中的外围设备?

MCU 域中的 MCU_CBASS0互连未连接到主域中的 CBASS0?

 

AM2431上的 CAN M4F 没有 F 选件,可访问主域中的外围设备,如 DDR,PCIe,GPIO 等… ? 它能否直接访问主域中外围设备的内存映射寄存器?

 CBASS0和 MCU_CBASS0的频率是否都为250MHz?  CBASS0和 MCI_CBASS0的总线宽度(位)是多少?

 

 此致,

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本-桑,我们正在努力争取美国东部时间周一的 EOD 响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    我最近与一位 FAE 合作处理了这个问题。 这是我所知道的。

    1. M4内核可以访问 DDR,但速度非常慢(长时间延迟,M4上没有高速缓存)。 诀窍是您必须正确设置 RAT

    2.理论上,M4内核 (在 MCU 域中)也可以访问主域中的外围设备,但性能同样是令人担忧的。 您需要正确设置 RAT。

    3. CBASS0和 MCU_BASS0的频率是否都为250MHz?  

    [Chunhua]:MCI_CBASs 运行200MHz,而 CBASS0运行250MHz

    4. CBASS0和 MCU_BASS0的总线宽度(位)是多少?

    [Chunhua]:MCI_CBASS 是一个单问题32b 总线宽度。 CBASS0具有多个横梁,总线宽度为128b 至32b。连接 DDR 的横梁为128b。 因此,从 M4F 到 DDR 的路径是 M4F 到单个问题32b SCR (200MHz -> 250MHz 多问题64b SCR -> 250MHz 多问题128b SCR -> DDR)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    非常感谢您的回答。 这真的很有帮助。 我可以有任何描述上述信息的文档网或幻灯片,其中包括一些惯性连接的方框图的详细信息吗?

    谢谢,我很感激
    松本秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    非常感谢您的回答。 上述答案适用于安全设备和非安全设备? 客户不需要安全。

    谢谢,此致,
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    你可以看到,这些信息来自胡春华。 目前没有可用的文档或幻灯片。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    上述信息适用于所有 AM243x 设备。 它由系统结构决定,与安全无关。

    此致,