“线程:测试”中讨论的其它部件 ,EK-TM4C1294XL
大家好:
使用 IC 的以太网端口:tm4c1294ncpdt-T3时,发现1。 100m 的通信速率不在100m 的 Ping 网络电缆上,可以使用长度相同的10m 网络电缆来实现通信。 2.在信号测试期间,上升边缘和下降边缘过大(眼图测试可以通过)。
请帮助分析:
100m 网线通信不能用于100m 的原因。
2.信号的上升和下降边缘太大。谢谢!
备注:
附图是接线图和示意图(同时处理阻抗100和差分。)


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
使用 IC 的以太网端口:tm4c1294ncpdt-T3时,发现1。 100m 的通信速率不在100m 的 Ping 网络电缆上,可以使用长度相同的10m 网络电缆来实现通信。 2.在信号测试期间,上升边缘和下降边缘过大(眼图测试可以通过)。
请帮助分析:
100m 网线通信不能用于100m 的原因。
2.信号的上升和下降边缘太大。谢谢!
备注:
附图是接线图和示意图(同时处理阻抗100和差分。)


凯文:
很抱歉,我对以太网在物理或电气层面的知识不多。 我有几点意见。
看着你的示意图,我看不到差分信号上的保护二极管。 我看到您使用集成变压器连接到 RJ45。 保护二极管非常重要,否则可能损坏芯片。 有关详细信息,请参阅 TM4C129系统设计指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

如果您可以在 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上执行相同的测量,则更容易进行故障排除。 你得到什么? 请在启动板和定制板上显示您的 ping 结果。
——在 LaunchPad 和您的定制板上运行以太网示例,然后再次进行基准测试。
您好,
您是否介意解释什么是“100m”和“100m”? 您的意思是100Mbps,100M,100M,100M? 就 MCU 而言,以太网控制器/PHY 支持10/100Mbps 数据传输速率。 如果运行任何以太网示例,则配置 如下。 我建议您首先运行这些示例。
#define EMAC_PHY_config (EMAC_PHY_TY_TYPE_INTERNAL | EMAC_PHY_INT_MDIX_EN |\
EMAC_PHY_AN_100B_T_FULL 双工)

凯 文·阿卡·荣月,您好!
查尔斯有正确的想法来检查设计指南,他发布了 eth0原理图以供参考。
[引用 userid="393687" url="~/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1075742/tm4c1294nct-tm4c1294ncpdt-ethernet-port-test-ping-failed""]2. 信号的上升和下降边缘太大。 [/引用]也许要删除 C88,C89,C90,C91以减小 TX/RX 信号量和减少滚动。 对于 R59 (CT),100N 更可行。
此致,
在 TM4C129x 设计指南中,您在哪里可以看到 TX/RX 差分对上的100nF 保护罩? 也许您的原理图显示了100pF (C88-C91)滤波器盖,但这似乎也很奇怪。