This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 以太网端口测试 Ping 失败

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075742/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-ethernet-port-test-ping-failed

部件号:TM4C1294NCPDT
“线程:测试”中讨论的其它部件 ,EK-TM4C1294XL

大家好:

使用 IC 的以太网端口:tm4c1294ncpdt-T3时,发现1。 100m 的通信速率不在100m 的 Ping 网络电缆上,可以使用长度相同的10m 网络电缆来实现通信。 2.在信号测试期间,上升边缘和下降边缘过大(眼图测试可以通过)。

请帮助分析:

100m 网线通信不能用于100m 的原因。

2.信号的上升和下降边缘太大。谢谢!

备注:

附图是接线图和示意图(同时处理阻抗100和差分。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

     很抱歉,我对以太网在物理或电气层面的知识不多。 我有几点意见。  

     看着你的示意图,我看不到差分信号上的保护二极管。 我看到您使用集成变压器连接到 RJ45。  保护二极管非常重要,否则可能损坏芯片。 有关详细信息,请参阅 TM4C129系统设计指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    如果您可以在 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上执行相同的测量,则更容易进行故障排除。 你得到什么? 请在启动板和定制板上显示您的 ping 结果。  

    ——在 LaunchPad 和您的定制板上运行以太网示例,然后再次进行基准测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 你好,  

      非常感谢您的建议     。我们目前没有与   此 IC 相比的设计比较演示,请确认100m 网线是否可以在100m 运行   。如果是, 我们需要配置哪些寄存器或其他配置 ,以便检查代码以查看配置是否已到位  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您是否介意解释什么是“100m”和“100m”? 您的意思是100Mbps,100M,100M,100M? 就 MCU 而言,以太网控制器/PHY 支持10/100Mbps 数据传输速率。 如果运行任何以太网示例,则配置 如下。 我建议您首先运行这些示例。  

    #define EMAC_PHY_config (EMAC_PHY_TY_TYPE_INTERNAL | EMAC_PHY_INT_MDIX_EN |\
    EMAC_PHY_AN_100B_T_FULL 双工)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯 文·阿卡·荣月,您好!

    查尔斯有正确的想法来检查设计指南,他发布了 eth0原理图以供参考。

    [引用 userid="393687" url="~/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1075742/tm4c1294nct-tm4c1294ncpdt-ethernet-port-test-ping-failed""]2. 信号的上升和下降边缘太大。 [/引用]

    也许要删除 C88,C89,C90,C91以减小 TX/RX 信号量和减少滚动。 对于 R59 (CT),100N 更可行。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gi:

    这些方法以前已经过测试。 同样,100M 网线可以以10Mbps 的速度进行通信,但不能以100Mbps 的速度进行通信。 请看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="393687" url="~/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1075742/tm4c1294nct-ttm4c1294ncpdt-ethernet-port-test-ping-failed/3984023",但不是1004023"。 请查看

    在 TM4C129x 设计指南中,您在哪里可以看到 TX/RX 差分对上的100nF 保护罩? 也许您的原理图显示了100pF (C88-C91)滤波器盖,但这似乎也很奇怪。