This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:是否可以在启动模式 I/F 下删除缓冲区?

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075826/am2431-can-buffer-be-removed-in-boot-mode-i-f

部件号:AM2431

亲爱的香榭丽舍,

请告诉我为什么在 AM243x LP-EVM 和 GP EVM 中使用引导模式缓冲器(SN74AVC8T245RHL),如下所示?

这是否 是为了隔离?

是否可以在客户的主板中删除此缓冲区?

在 LP-EVM 中,引导模式缓冲器与引导模式引脚一起使用。

此外,请告诉我工业通信板是否需要隔离信号?

我的客户 正在设计工业通信板,希望知道 AM2431中是否有需要隔离的信号。

谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    启动模式锁定到设备后,缓冲器用于将启动模式选择电阻器与 GPIO 分离。  由于缓冲区被配置为仅在 A->B 模式下,当在正常操作(即)期间使用 GPIO 时 BOOTMODE3连接到 EHRPWM0_A),它可以防止上拉/下拉影响引脚的性能。

    关于工业通信的信号隔离,这将取决于系统所需的工业通信协议。  如果您能提供客户希望使用的协议的详细信息,我们可以提供有关必要隔离的更好指导。

    谢谢,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您的即时响应。

    为了在工业通信中实现信号隔离,他们的目标是实施行业以太网协议,如 EtherCAT,以太网/IP,Profinet 和 RAPIEnet。 RAPIEnet 还需要2个具有交换机模式和双 Mac 模式的以太网端口。

    谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我从专家那里得到的反馈是,以太网与磁性通常不需要隔离。  只有当客户使用 MII/RGMII 交叉连接进行芯片到芯片接口时,我们才能隔离该接口。

    谢谢,
    迈克