This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:tiarmclang 链接器/启动代码问题:数据未初始化

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075907/tms570ls1224-tiarmclang-linker-startup-code-problem-data-not-initialised

部件号:TMS570LS1224
“线程”中讨论的其它部件:LAUNCJL2-TMS57012HALCOGEN

您好,

在 使用 tiarmclang v1.3.0的 main()之前,我的数据没有正确初始化。

下面是一个示例:

testValue 被放置在.data 中, 如以下地图文件提取所示:

数据0 08002200 00000af4
(笑声)
08002abc 00000004 sys_main.o (.data.testValue)

我用链接程序脚本将.data 放入 RAM 内存部分,如下所示:

内存
{...}
  RAM (RWI):原点=0x08002000长度=0x0002E000
}

(笑声)

章节

{...}

  数据:{}>内存

}

我正在使用由 HalCoGen 生成的启动文件,这些文件经过轻微修改以使用 tiarmclang 进行编译。 这是我问题的根源吗? 如果是, 是否有使用 tiarmclang 的 LAUNCJL2-TMS57012的示例代码

谢谢,

亚当