This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:sysconfig 中的不同引脚名称

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075835/am2431-different-pin-name-in-sysconfig

部件号:AM2431
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

亲爱的香榭丽舍,

sysconfig 工具中的引脚名称与数据表不同。

在 sysconfig 工具中, PR0_MII_MR1_CLK 的引脚名称如下所示为“G5”,但数据表中的引脚名称为“VDDR_core”。

请告诉我正确的地方。

在 sysconfig 工具中,

  

在数据表中,

谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    设备数据表正确。

    G5 = VDDR_CORE

    F5 = PRG0_PRU1_GPO6 (PR0_MII_MR1_CLK)

    这是 sysconfig 工具的 AM243x_ALX deviceData 中的已知错误。 但是 ,在配置 PRG0_PRU1_GPO6信号时,它仍将正确设置 PADCONFIG_114控制寄存器。 该问题将在下一个工具版本中得到解决。

    此致,

    扎卡里·弗莱诺