This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:从 MCU 域中的 M4F 访问主域中的外围设备

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075113/am2431-access-from-m4f-in-mcu-domain-to-peripherals-in-main-domain

部件号:AM2431

您好,

我的客户现在正在考虑 AM243x 和一些有关 M4F 的问题。 您能否回答他们以下的一些问题?

 

AM2431上的 M4F 能否在 DDR4上执行代码?

MCU 域与安全选项 F 设备上的 SoC 隔离,对吗?

在安全设备(F 选件)上,M4F 无法访问主域中的外围设备?

MCU 域中的 MCU_CBASS0互连未连接到安全选项设备上主域中的 CBASS0?

 

AM2431上的 CAN M4F 没有 F 选件,可访问主域中的外围设备,如 DDR,PCIe,GPIO 等… ? 它能否直接访问主域中外围设备的内存映射寄存器?

 

CBASS0和 MCU_CBASS0的频率是否都为250MHz?  CBASS0和 MCI_CBASS0的总线宽度(位)是多少?

  

此致,

Hideaki