This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:无法连接到以太网

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074930/tm4c1294ncpdt-unable-to-connect-to-ethernet

部件号:TM4C1294NCPDT

我使用 TM4C1294NCPDT 开发了一个主板,但以太网无法连接。
我想知道如何连接以及使用什么程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youshitsuga-san,

     在 TivaWare 库中有几个以太网示例。 请从 Enet_lwip 或 Entet_tcpecho_server 示例开始。 我建议您先在 LaunchPad 板上尝试这些示例。 确保他们先工作,然后再搬到您自己的主板上。 这样,如果您的主板出现问题,您就可以更轻松地进行故障排除。