This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:我是否需要将 TM4C1294NCPDT 的时钟设置为25MHz 才能使用以太网?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074957/tm4c1294ncpdt-do-i-need-to-set-the-clock-of-tm4c1294ncpdt-to-25mhz-to-use-ethernet

部件号:TM4C1294NCPDT

我是否需要将 TM4C1294NCPDT 的时钟设置为25MHz 才能使用以太网?
不能通过将 TM4C1294NCPDT 的时钟设置为16MHz 来使用以太网?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshitsuga-san,

     是的,它必须是25MHz。