This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CAN 消息被动侦听-未设置 ACK 位

Guru**** 2466830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074720/tms570lc4357-can-message-passive-listen---no-ack-bit-set

部件号:TMS570LC4357

对于给定的 CAN ID,我能否进行此操作,以便控制器不使用 ACK 位标记消息?

例如,我想接收 TMS570上的 CAN 消息,但不设置 ACK 位。 类似于被动倾听。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    如果 TMS570 (CAN 消息接收器)无误地接收到帧,它将驱动 CAN 总线到确认插槽中的主导状态。 此操作由 CAN 模块自动完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但对于某些用例,我不希望 TMS570设置 ACK 位,即使 TMS570接收并处理了消息。 这有可能吗? 我希望 ACK 位由另一个 ECU 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法手动发送或停止发送 ACK。