This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:产品安全文档更新

Guru**** 2536640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078763/tms570ls1114-product-safety-documentation-update

部件号:TMS570LS1114

自2015年以来,TMS570安全文档是否有任何更新?

安全手册

基于 TMS570LS12x 和 TMS570LS11x ARMRegistered的安全关键型微控制器(SPNU530)的安全分析报告摘要

基于 TMS570LS12x 和 TMS570LS11x ARMRegistered的安全关键 型微控制器(SPNU531)的详细安全分析报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuebin,

    这些文件没有更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的文献编号是:

    SPNU550B  --安全手册

    SPNU530B -- 安全分析报告摘要  

    SPNU531B -- 详细安全分析报告  

    2015年修订。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    TUV 被起诉的 SIL3认证如何?

    SPNQ002C - TMS570LS12x/LS11x 产品系列证书(发布时间为2015-12-08,发布时间为2020-12-07)

    SPNQ001C - RM6x 产品系列证书(发布时间为2015-12-08,过期时间为2020-12-07)

    如果这些证书将在何时更新,是否有路线图?  

    此致,Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    我在 TUV 被起诉的认证数据库中找到了自己的答案。

    对于 TMS570LS11x/12x 和 RM46x,证书已于2021年更新:

    TMS570: z10 088989 0013 Rev. 00 ( https://www.tuvsud.com/ps-zert?q=Z10+088989+0013+Rev.+00 )

    RM46x:z10 088989 0012修订版00 ( https://www.tuvsud.com/ps-zert?q=Z10+088989+0012+Rev.+00 )