This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 sysconfig 动态设置冲突引脚。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1079865/msp432e401y-dynamic-setting-of-conflict-pins-using-sysconfig

部件号:MSP432E401Y
线程中讨论的其他部件:sysconfigMSP432P401R

您好,

每个引脚都使用 sysconfig 进行设置。

[问题1]
我想使用相同的引脚动态切换功能。

具体而言,我想使用 UART 的 RX 引脚作为 GPIO 的输入中断引脚,当出现输入中断时,我想唤醒 CPU 并切换到 UART 进行通信。

sysconfig 是用于初始 PIN 设置的基于 GUI 的工具。

因此,如上所述动态切换引脚分配时,必须在代码库中进行描述,而不使用 sysconfig 。 我的理解是否正确?

[问题2]
如果问题1是“是”,我应该如何在 sysconfig 中未注册的端编写中断处理程序?

如果您注册了 sysconfig,则可以使用 GPIO 设置回调对其进行设置。

但是,如果存在冲突的引脚,则无法使用 GPIO 设置回调,因为它无法在 sysconfig 中注册?

我觉得可以通过使用"Hwi_cree"来实现,但有些地方我不知道如何使用它,所以我希望获得最佳解决方案等建议。


设备:MSP432P401R

操作系统:TI-RTOS

谢谢,

科基