This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:[MSP-EXP432E401Y]"锁定设备"在 UniFlash 中

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080002/msp-exp432e401y-msp-exp432e401y-lock-device-in-uniflash

部件号:MSP-EXP432E401Y
“线程:UNIFLASH测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用 UnixFlash 版本7.1.0.3796测试带 MSP-EXP432E401R LaunchPad 的引导加载程序。

出于测试目的,我意外按下了“设置和实用程序”窗格中的“锁定设备”按钮。

之后,我的 LaunchPad 根本不起作用:

 按“擦除整个闪存”按钮,我收到错误消息“闪存编程器:批量擦除失败”。

当然,当我开始调试 CCS 10.4中的任何 CCS 项目时,我遇到“内存写入失败:闪存编程器:大量擦除失败”和“加载失败”错误。

我没有自定义 LaunchPad,因为它是在购买时。

您是否会建议我如何解锁此设备或恢复出厂初始配置?

任何提示/建议都要提前获得。

海胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关    如何在出厂时重置 MSP432E 设备,请参阅 www.ti.com/.../slaa777中的第5.3节:执行解锁序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了我的问题。

    非常感谢。