This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:FreeRTOS 上的 LwIP TCP 和 UDP 吞吐量

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1076749/am2432-lwip-tcp-and-udp-throughput-on-freertos

部件号:AM2432
“线程:测试”中讨论的其它部件

各位大师:

在 FreeRTOS 上运行 LwIP 的 AM243x 的 TCP 或 UDP 吞吐量上,我们是否有一些测试数据? 由于 AM243x 的 MAC 可以支持1G, 但 TCP/IP 堆栈重量很轻,因此我想知道堆栈是否会成为吞吐量的瓶颈。 我希望它能实现数百 Mbps (TCP 或 UDP) 以覆盖最终客户的用例。

感谢并期待您的反馈。

埃里克。