This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:HALCOGEN 工具

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1079839/halcogen-halcogen-tool

部件号:HALCOGEN

您好,

你好。  

客户正在使用 halCoGen 4.0.7,当他选择各种配置操作时,输入屏幕图形不完整或被损坏。

这是使用 rm5l84的,因此在选项卡 rm5784wt 子选项卡 vim 通道0-31中,某些图形位置不正确。
即,使用 HAL 代码生成器时

这仅仅是关于 Hal Co Gen 工具,各种输入屏幕显示不正确:边线缺失,箭头缺失等的框。

是否有办法修复此工具的下载和安装?

请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特