This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:内存升级选件

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1079479/tm4c123gh6pge-memory-upgrade-options

部件号:TM4C123GH6PGE

我目前的解决方案使用 TM4C123GH6PGE 微控制器,但我正在尝试寻找具有更多内存的类似 MCU,或者用小型外接内存芯片来识别。 我已经研究了 TI 的目录,似乎我必须切换到 BGA (这将带来不必要的设计复杂性),或者丢失15个 GPIO 引脚(这不是一个选项),以便升级 MCU 内存-这将保留相同的 MCU 系列。 在我得出结论之前,我唯一希望在这个论坛上与我联系的方案是改用 BGA,以了解我的所有方案是什么。

是否有类似的 TGFP 芯片(不一定是同一家族,且针脚相同或稍多),这将提供更多片上闪存,SRAM 和 EEPROM 存储器?

与 TM4C123GH6PGE MCU 结合使用时,是否有经验证成功的外部内存芯片? 如果是,外形规格是多少?

任何信息都将非常有帮助。 如果您需要任何进一步的信息来帮助我查询,请告诉我。 谢谢!

www.ti.com/.../TM4C123GH6PGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦您好,

    遗憾的是,BGA 是设备类型/封装更改方面的唯一选项。 老实说,这是第一次出现这种问题,因为从 PGE 到 PDT 的这15个引脚的丢失迫使人们转而使用 BGA。  

    [引用 userid="513985" url="~/support/icles/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1079479/tm4c123g6pge-memory-upgrade-options"]是否有类似的 TGFP 芯片,不一定在同一家族中,使用相同的闪存芯片,或者更多的 EEPROM?]

    如果您不需要 ARM,也许是 C2000,但我不熟悉其产品组合的具体情况。

    [引用 userid="513985" URL="~ë/support/icles/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1079479/tm4c123gh6pge-memory-upgrade-options’s’]是否有一个外部内存芯片在与 TM4C123GH6GE MCU 结合后成功? 如果是,形式因素是什么?

    我们真的看不到外部内存与此设备交互,因为它缺少四路 SPI 或内存总线接口(如 TM4C129x 的 EPI 模块)。 我不确定是否有单 SPI 闪存设备-通常所有 NAND 闪存都是四 SPI 或至少是双 SPI。 对于 TM4C123x,我们以前没有任何具体的实例可供参考,仅适用于使用该系列独有的高级外设的 TM4C129x。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    感谢您的快速响应! 我将了解一下 C2000系列 MCU。 与此同时,我正在重新评估我是否可以在没有额外的15个全球公益物组织的情况下生活。 不幸的是,没有更直接的升级,但我毕竟可以解决这个问题。